处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

色环电感识别方法及识别顺序

色环电感识别方法及识别顺序
来源:网络整理 时间:2019-09-19

色环电感识别方法

色环电感颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0

色环电感颜色代表的倍率:棕*10(10^1)、 红*100(10^2)、橙*1K(10^3)、黄*10K(10^4)、绿*100K(10^5)、蓝*1M(10^6)、紫*10M(10^7)、 灰*100M(10^8)、白*1000M(10^9)、黑*1(10^0)、金*0.1(10^-1)、银0.01(10^-2)

色环电感颜色代表的误差等级:金5[%]、银10[%]、棕1[%]、红2[%]、绿0.5[%]、蓝0.25[%]、紫0.1[%]、灰0.05[%]、无色

色环电感的基本单位是“微亨”

下面以四环电感为例:

四环电感的读法:前2位数字是有效数字,第3位是倍率,第四位是误差等级。

例如:

环:棕——代表1

第二环:黑——代表0

第三环:红——代表2个0,但是第三环的“2”并不是“有效数字”,而是表示在前面两个有效数字后面添加“零”的个数。

由此看来,这个电感的感值应该是1000,单位是什么?在色环电感中,一律默认为“微享”(电感的基本单位,符号是uH)。

上述电感的感值是: 1000uH(102)

那么, 第四环 又是什么意思?第四环表示电感的“精度”,也就是感值的误差。金色代表误差±5%,银色代表误差±10%。

色环电感的识别顺序

先找标志误差的色环,从而排定色环顺序。常用的表示电阻误差的颜色是:金、银、棕,尤其是金环和银环,一般绝少用做电阻色环的环,所以在电阻上只要有金环和银环,就可以基本认定这是色环电阻的末一环。

棕色环是否是误差标志的判别。棕色环既常用做误差环,又常作为有效数字环,且常常在环和末一环中同时出现,使人很难识别谁是环。在实践中,可以按照色环之间的间隔加以判别:比如对于一个五道色环的电阻而言,第五环和第四环之间的间隔比环和第二环之间的间隔要宽一些,据此可判定色环的排列顺序。

如果步骤不能识别,则要综合看色环,首尾的第二环中的哪一条环出现为白、灰、紫、兰、绿、黄,则为第二环。

色环电感识别注意要点

色环电感识别方法有哪些注意要点呢?

注意点一:使用环境温度

色环电感在电路中发热是什么样的情况的吧,色环电感一般试用的温度是在零下40度到120度之间使用的,但是温度不能够相差太大的。温度如果偏高的话,那么电感量会呈现下降的状态的。这个具体为什么的呢,色环电感的温度如果超过140度的话,纳闷电感量就会急剧下降的,因为电感的使用温度越高的话,那么电感产品的影响就会越大的呢,广大用户在使用的过程中要注意电路的温度的饿呢。电感是不能够在高温中持续使用的。这个在使用过程中要注意的呢。

注意点二:色环电感读法简介

色环电感读法简介:色环电感与四个环的色环电阻读法一样,不过电感的精度远没有电阻高,一般碳膜电阻都是5%

跟电阻是一样的,如果你有经验,可以去背电阻的E24序列表(1.0,1.1,1.2直到9.1),电感也是。色环电感与四个环的色环电阻读法一样,不过电感的精度远没有电阻高,一般碳膜电阻都是5%,电感很多都是10%(银色环作为后一个环),所以把银色环放右边是很常用的方法。左起环、第二环是数字,第三环是十的几次方,比如棕黑棕银,就是10*10的一次方,计算出来后单位是微亨利(uH)(对比一下,色环电阻读数后,单位是欧姆),银代表正负10%的精度。

色环颜色代表的数字:棕1、红2、橙3、黄4、绿5、蓝6、紫7、灰8、白9、黑0 色环颜色代表的倍率:棕*10、红*100、橙*1K、黄*10K、绿*100K、蓝*1M、紫*10M、灰*100M、白*1000M、黑*1、金*0.1、银*0.01 色环颜色代表的误差等级:金5%、银10%、棕1%、红2%、绿0.5%、蓝0.25%、紫0.1%、灰0.05%、无色20%。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次