处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何测量色环电感的好坏

如何测量色环电感的好坏
来源:网络整理 时间:2019-09-18

万用表测试色环电感的阻值

普通的指针式万用表不具备专门测试电感器的挡位,我们使用这种万用表只能大致测量电感器的好坏:用指针式万用表的R×1W挡测量电感器的阻值,测其电阻值极小(一般为零)则说明电感器基本正常;若测量电阻为∞,则说明电感器已经开路损坏。对于具有金属外壳的电感器(如中周),若检测得振荡电感线圈的外壳(屏蔽罩)与各管脚之间的阻值,不是∞,而是有一定电阻值或为零,则说明该电感器存在问题。

补充说明的是:在检测电感器时,数字万用表的量程选择很重要,好选择接近标称电感量的量程去测量,否则,测试的结果将会与实际值有很大的误差。

因为色环电感器属于非标准件,不像电阻器那样可以方便地检测,且在有些电感体上没有任何标注,所以一般要借助图纸上参数标注来识别其电感量。在维修时,一定要用与原来相同规格、参数相近的电感器进行代换。

色环电感如何测电感量

电感量的测量可以用LCR测试仪,LCR测试仪能准确并稳定地测量出电感量。如果没有LCR测量仪,用下图这种电感电容表也可以测量电感量的大小。

万用表测色环电感的好坏

色环电感其外形与色环电阻差不多,但是色环电感两头尖,中间大,和引线衔接的地方是逐渐变细的;而电阻明显的是两边粗,中间细,而且很均匀,和引线衔接的地方是垂直横切面。

一般色环电感是用绿色做底色,而电阻一般是用棕黄色、蓝色或灰白色做底色。

指针式万用表检测电感器好坏的方法:将指针式万用表转换开关置于Rx1挡,红、黑表笔各接电感的任一引脚,根据测出的电阻值大小,可具体分为下述有三种情况进行鉴别:

①被测线圈或色码电感器电阻值为零,其内部有短路性故障。

②表针转动,被测电感有电阻值读数,电阻值大小与绕制电感器绕圈所用漆包线线径、绕制圈数有直接关系,只要能测出电阻值,则可认为被测绕圈或电感基本正常。

③表针不动,被测电感电阻值为无穷大,说明其内部有开路故障。

色环电感使用中注意事项

1、电感类元件,其铁心与绕线容易因温升效果产生感量变化,需注意其本体温度必须在使用规格范围内。

2、电感器之绕线,在电流通过后容易形成电磁场。在元件位置摆放时,需注意使相临之电感器彼此远离,或绕线组互成直角,以减少相互间之感应量。

3、电感器之各层绕线间,尤其是多圈细线,亦会产生间隙电容量,造成高频信号旁路,降低电感器之实际滤波效果。

4、以仪表测试电感值与Q值时,为求数据正确,测试引线应尽量接近元件本体。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次