处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

色环电感和色环电阻的区分

色环电感和色环电阻的区分
来源:网络整理 时间:2019-09-18

电感和电阻是电路板中常见的两种元器件,它们在电路中有着不同的作用,但是某些电感和电阻有着非常相似的外貌,例如色环电感和色环电阻。

电感器和电阻器本身是有区别的,电感器是用来提供电感的器件,用绝缘导线绕制的各种线圈称为电感。其主要作用是阻交流通直流,阻高频通低频,也就是说高频信号通过电感线圈时会遇到很大的阻力,很难通过,而对低频信号通过它时所呈现的阻力则比较小,即低频信号可以较容易的通过它。而电阻器在日常生活中一般直接称为电阻。是一个限流元件,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。

色环电感和色环电阻两则相似,就像是孪生兄弟一样,但是它们也和很多孪生兄弟一样,样貌相似但仍可区分,性格也各不相同。我们一般从它们的外观和特性就能区分两者出来。

从外观来看,色环电感主体一般是绿色的,两头到腰部粗细差别不大,呈直筒形,而两端的头部到引线则是逐渐变细,像是弧度较大的半椭圆形,头部比较尖。而色环电阻颜色就较多了,一般常见的是黄色或者米黄色,其它的还有蓝色或者灰色等,它的两头较大腰部较细,两头到引线连接处弧度不大比较平,除去引线总体形状和哑铃类似。两者都有色环,色环电感一般是4色环,电阻色环则有4色环5色环甚至6色环之分。另外同等长度的色环电感一般比同等长度的色环电阻要粗一些,这就是它们之间的外观区别。

如果我们不看外观,只用万用表测量也是很容易判断出两者来,色环电感的阻值都较小,只有几Ω,而色环电阻一般是要到几百Ω的,当然低阻值电阻除外。

总的来说这两者就像是孪生兄弟,但是都有着自己明显的个性,两者之间单位也是不同的,一个是感值单位,一个是阻值单位,两者的运用领域也是不同的。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次