处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Xtera演示用Wise Raman(TM)解决方案

Xtera演示用Wise Raman(TM)解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-09-28

    Marketwired 2014年9月25日美国德克萨斯州达拉斯消息----的光网络解决方案提供商Xtera Communications宣布,在法国戛纳举行的2014欧洲光纤通讯展览会(ECOC 2014)(2014年9月21日至25日)上,公司演示了达到15 Tb/s超高线路容量的行业的无中继传输性能。

    这些无中继传输演示是继Xtera、Verizon和Corning在2014美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC 2014)(2014年3月9日至13日,美国加州旧金山)的"截稿期后收到的论文"分会议上联合提交的研究成果之后进行的,当时Corning(R) Vascade(R) EX2000光纤创造了557公里的无中继传输距离。

    在ECOC 2014上所做的工作是为了演示在超长无中继距离上的高横截面传输性能。利用Xtera的Nu-Wave Optima(TM)商用光网络平台和Xtera的Wise Raman(TM)解决方案,在符合ITU-T G.652标准的平均有效面积83平方微米的Corning(R) SMF-28(R) ULL光纤上实现了150 x 100G的传输容量。在距离接收器端大约150公里的线路中插入远端光泵放大器(ROPA)后,可以桥接390公里长的Corning(R) SMF-28(R) ULL光纤,仍能达到150 x 100G的传输容量。

    用平均有效面积112平方微米的Corning(R) Vascade(R) EX2000光纤进一步提高了这些无与伦比的传输性能,在410公里距离实现了150 x 100G的传输容量。

    Xtera的Wise Raman(TM)技术可把线路光纤中的某些部分转变为放大介质,从而扩大光纤跨度距离。这是通过Raman非线性效应实现的,通过把光泵波送入光纤,为WDM载波创造光增益。

    这些出色的无中继传输性能还能在多跨配置中获得出色的距离性能,以及获得中介站之间的跨度距离和超长的端到端全光纤距离,正如Xtera在CFE Telecom(墨西哥)和TIM Brasil(巴西)的骨干网上部署的Wise Raman(TM)解决方案所证明的。

    2004年,凭借Wise Raman(TM)解决方案和100纳米Raman放大器,Xtera开创了在骨干网上应用Raman光放大技术的新里程。2011年,Xtera成为个在100G商用网络中引入软判决前向纠错(SD-FEC)技术的供应商。2013年4月,Xtera针对长途海底电缆系统推出了业内首款以Raman放大技术为特色的光纤宽带中继器。2013年12月,Xtera推出了XWDM解决方案,其"容量×距离"指标超过今天采用参铒光纤放大器的100G传输系统通常所能达到的性能指标的六倍。

    对地面骨干网来说,Nu-Wave Optima(TM)多用途光网络平台可在超过4500公里的距离上提供无与伦比的15 Tb/s线路容量,在超过1500公里的距离上提供64 Tb/s的线路容量。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次