处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绕线电感和什么因素有关

绕线电感和什么因素有关
来源:网络整理 时间:2019-09-10

绕线电感适用于电源供应电路,该产品被广泛用于微型电视、液晶电视、摄影机等。

贴片绕线电感的作用。基本作用:滤波、振荡、延迟、陷波等;形象说法:“通直流,阻交流”

细化解说:在电子线路中,电感线圈对交流有限流作用,它与电阻器或电容器能组成高通或低通滤波器、移相电路及谐振电路等;变压器可以进行交流耦合、变压、变流和阻抗变换等。

贴片绕线电感的作用似乎有些对立,我们说过电容是通交阻直,而电感恰好相反,它的作用是通直阻交,本来嘛!直流电通过电感时产生的磁场方向大小是一致的,不会变化。

而交流电是正负发生变化的,所以磁场也会发生变化,由于从正(负)到负(正)是一个很短的时间,假设先是正电位并不断上升,那么电感周围的磁场不断增加,到顶时是,这时电位开始下降,由于周围有磁场存在,电感此时会把周围的磁场转换为电能,使电能能维持一段时间,反之一样,从而就阻止了交流电的通过。

绕线电感和什么因素有关?

答案是绕线电感跟磁芯和导线有关。

磁芯和导线是构成绕线电感的两大核心材料,影响着电感的基础性能。

磁芯对绕线电感的影响

工字电感,R棒电感,磁环电感线圈以及绝大多数的贴片功率电感都是典型的绕线电感。他们共同的特点就是由漆包线缠绕着磁芯。磁芯对绕线电感的影响包括感量,DCR,额定电流等方面,这种影响跟磁芯的材料,规格尺寸等等都有关系。

1、磁芯材料对绕线电感的影响

不同磁芯材料具有不同的磁通量,如果保其他因素不变,更换形状及规格尺寸完全相同但是不同材料的磁芯,将会影响绕线电感的电感量。

根据绕线电感的电感量计算公式L=(k*μ0*μs*N*N*S)/l可知。磁芯材料的磁导率μs越大,则绕线电感的电感量越高。

2、磁芯规格尺寸对绕线电感的影响

我们知道,有磁芯的线圈拥有比空心线圈电感量大。磁芯对绕线电感的电感量有加强的影响。一般来说,在保证绕线电感匝数不变的情况下,我们可以另外一个电感量计算公式 L=μ×S*(N*N)/ l知道:磁芯越粗(磁芯直径增加),S变大则电感量越大。而如果保证其他在其它参数不变的情况下,磁芯直径增加,感值变小,DCR变大,直流叠加能力变大。原因是铜线隔断磁通,让磁路变长,总磁阻变大,L=N^2/R, R变大,L变小。另外磁芯规格尺寸对还会影响到绕线电感的封装尺寸,磁芯规格越大,当然电感的封装尺寸也越大。

3、磁芯影响绕线电感的使用范围

运用不同磁芯制作的绕线电感,因为磁芯材料性能的限制,其使用范围也会有所不同。例如铁氧体磁芯的绕线电感其DCR较大,居里温度高,可用作功率电感,扼流圈,储能电感而铁粉芯材料的绕线电感具有较强的EMC特性,更适合做减少电磁干拢的滤波器使用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次