处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何选择激光指针器与二极管激光器模块

如何选择激光指针器与二极管激光器模块
来源:网络整理 时间:2019-09-05

由于廉价的激光指针器特别适于宽范围可用性,如使它们的效果比只输出一个稳定红小圆激光点产品好的话,它将为人们接受。

典型出现的问题比如:“不管怎样,激光指针器能对功率可以控制,是否用一可调整电阻器就行?或者就可开,关控制,有没有电原理简图或者其他手段帮助我度过难关呢?”

理论上,一只简单555定时器电路就行,例如,它能用于控制激光指针器或者模块的功率,——或许,甚至可以控制用作接通,关断按钮的继电器。实际上,这是否能工作将取决于你的激光指针器或者二极管激光器模块的设计。有些内部的滤波和延迟电路将很重要,否则使有用的电路不可能实现。

已经使用一简单的555定时器电路驱动一台射极跟随器的晶体管缓冲放大器,以驱动几个激光指针器。出现很少的故障,在接收末端用光敏晶体管恢复一近似方波以驱动放大器,达到频率大约5kHz。之后,储存在激光组件驱动电路的剩余能量开始使方渡变差,但这至少也保留声频频段的剩余部分,通过使用一台推挽或者互补对称类型缓冲器,而不是一台简单的射随器就可做到。可是如果你需要超过4kHz.好试图调制亮度而不是试图完全实现激光指针器的关断/接通。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次