处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片二极管的检测技巧

贴片二极管的检测技巧
来源:网络整理 时间:2019-09-05

在工程技术中,贴片二极管与普通二极管的内部结构基本相同,均由一个PN 结组成。因此,贴片二极管的检测与普通二极管的检测方法基本相同。对贴片二极管的检测通常采用万用表的R&TImes;100 Ω 档或R&TImes;1 kΩ档进行测量。

1.普通贴片二极管检测

(1)普通贴片二极管正、负极判别

贴片二极管的正、负极的判别,通常观察管子外壳标示即可,当遇到外壳标示磨损严重时,可利用万用表欧姆档进行判别,检测示意图如图1 所示。

图1 贴片二极管正、负极判别示图

图1 中,将万用表置于R&TImes;100 Ω或R&TImes;1 kΩ档,先用万用表红、黑两表笔任意测量贴片二极管两引脚间的电阻值,然后对调表笔再测一次。在两次测量结果中,选择阻值较小的一次为准,黑表笔所接的一端为贴片二极管的正极,红表笔所接的另一端为贴片二极管的负极;所测阻值为贴片二极管正向电阻(一般为几百欧姆至几千欧姆),另一组阻值为贴片二极管反向电阻(一般为几十千欧姆至几百千欧姆)。

(2)普通贴片二极管性能好坏判别

对普通贴片二极管性能好坏的检测通常在开路状态(脱离电路板)下进行,测量方法如下:

用万用表R×100 Ω 档或R×1 kΩ 档测量普通贴片二极管的正、反向电阻。根据二极管的单向导电性可知,其正、反向电阻相差越大,说明其单向导电性越好。若测得正、反向电阻相差不大,说明贴片二极管单向导电性能变差;若正、反向电阻都很大,说明贴片二极管已开路失效;若正、反向电阻都很小,则说明贴片二极管已击穿失效。当贴片二极管出现上述三种情况时,须更换二极管。

2.常用特殊贴片二极管检测

(1)稳压贴片二极管的检测

稳压贴片二极管的检测主要包括以下三项:

①稳压贴片二极管正、负极判别。

稳压贴片二极管和普通贴片二极管一样,其引脚也分正、负极,使用时不能接错。其正、负极一般可根据管壳上的标志识别,例如:根据所标示的二极管符号、引线的长短、色环、色点等。如果管壳上的标示已不存在,也可利用万用表欧姆档测量,方法与普通贴片二极管正、负极判别方法相同,此处不再赘述。

②稳压贴片二极管性能好坏判别。

与普通贴片二极管的判别方法相同。正常时一般正向电阻为l0 kΩ左右,反向电阻为无穷大。

③稳压贴片二极管稳压值的测量。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次