处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

发光二极管如何测量

发光二极管如何测量
来源:网络整理 时间:2019-09-04

1.用万用表检测普通发光二极管

A.用指针式万用表R×10k档,测量发光二极管的正、反向电阻值。正常时,正向电阻值(黑表笔接正极时)约为几十至200kΩ,反向电阻值为∞(无穷大)。在测量正向电阻值时,较高灵敏度的发光二极管,管内会发微光。若用万用表R×1k档测量发光二极管的正、反向电阻值,则会发现其正、反向电阻值均接近∞(无穷大),这是因为发光二极管的正向压降约在2V左右(部分发光二极管压降在3V左右,如白色发光二极管等),而万用表R×1k档内电池的电压值为1.5V,故不能使发光二极管正向导通。

B、用指针式万用表的R×10k档对一只220μF/25V电解电容器充电(黑表笔接电容器正极,红表笔接电容器负极),再将充电后的电容器正极接发光二极管正极、电容器负极接发光二极管负极,若发光二极管有很亮的闪光,则说明该发光二极管完好。

C、用3V直流电源,在电源的正极串接1只47Ω电阻后接发光二极管的正极,将电源的负极接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。或将1节1.5V电池串接在万用表的黑表笔(将万用表置于R×10或R×100档,黑表笔接电池负极,等于与表内的1.5V电池串联),将电池的正极接发光二极管的正极,红表笔接发光二极管的负极,正常的发光二极管应发光。

D、如果有两块指针万用表(好同型号)。用一根导线将其中一块万用表的“+”接线柱与另一块表的“-”接线柱连接。余下的“-”笔接被测发光管的正极(P区),余下的“+”笔接被测发光管的负极(N区)。两块万用表均置×10Ω挡。正常情况下,接通后发光二极管就能正常发光。若亮度很低,甚至不发光,可将两块万用表均拨至×1Ω若,若仍很暗,甚至不发光,则说明该发光二极管性能不良或损坏。应注意,不能一开始测量就将两块万用表置于×1Ω,以免电流过大,损坏发光二极管。

2、万用表检测红外发光二极管

红外发光二极管的正向压降一般为1.3~2.5V,可用指针式万用表R×10k档测量红外发光管的正、反向电阻。正常时,正向电阻值约为15~40kΩ(此值越小越好);反向电阻大于500kΩ。若测得正、反向电阻值均接近零,则说明该红外发光二极管内部已击穿损坏。若测得正、反向电阻值均为无穷大,则说明该二极管已开路损坏。若测得的反向电阻值远远小于500kΩ,则说明该二极管已漏电损坏。

由于红外发光二极管所发射的红外光人眼看不到。除了用上述方法判断PN结好坏,好准备一只光敏器件(如2CR、2DR型硅光电池)作接收器,用万用表测光电池两端电压的变化情况。来判断红外发光二极管加上适当正向电流后是否发射红外光。

目测法判断发光二极管的正、负电极(适用于红外发光二极管和透明树脂封装的普通发光二极管)

快恢复二极管的测量方法

快恢复二极管的检测方法与塑封硅整流二极管是相同的,即先用Rx1k挡检测一下其单向导电性,一般正向电阻为4.5kΩ左右,反向电阻为无穷大;再用Rx1挡复测一次,一般正向电阻为几欧,反向电阻仍为无穷大。

1,有些单管有3个管脚,中间的为空脚,一般在出厂时剪掉,但也有不剪的。

2,若在对管中有一只管子损坏,则可作单管使用。

3, 如果整流二极管和行输出阻尼二极管大都在15.6kHz或31.5kHz以上的高频电路中工作的话。电路不仅要求二极管有足够的耐压,而且还要求二极管具有良好的开关特性,即具有很短的反向恢复时间,因此必需使用快恢复二极管。如果采用普通整流二极管,由于此类二极管的反向恢复时间太长,当某一周期的行脉冲正向导通后,二极管还来不及反向截止,反向脉冲部分就已经涌来了,这势必给此类二极管造成较大的反向电流,使用二极管结间温度上升,结间温度上升又会使反向电流增大、耐压降低,终导致二极管击穿。因此不易采用普通整流二极管代换快恢复二极管。

通常长引脚为正极,短引脚为负极。红外发光二极管和透明封装的普通发光二极管,其管壳内的电极清晰可见,内部电极较宽较大的一个为负极,而较窄且小的一个为正极。

云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次