处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

续流二极管接法

续流二极管接法
来源:网络整理 时间:2019-08-30

续流二极管就是在断电的时候使用的,如果正接了,通电不就短路了么。它的作用是断电时与感性线圈构成回路,释放线圈里剩余的磁而产生的电。正常通电是处于截至状态。

为了防止电源受外电路的反向电压时损坏电源。比如电源接了电感电路,突然断电,电感上会产生反向电压(对于电感,当电感突然断电时,会在其两端产生一个反向电动势,你可以看看电感的知识),电源接了输入端颠倒正负极的二极管,电感上反向电压就和二极管电路构成电流通路,被二极管钳位,不会在电源上产生反向过电压损坏电源。

续流二极管的电路

续流二极管应该加到感性负载的两端,这里说的感性,就是具有电感特性,而不是性感。感性负载的特性就是电流不能突变,也就是说,不可能一下子就没了,也不可能一下子就有了,需要有个过程。

常见的感性负载有继电器线圈、电磁阀。

继电器与续流二极管接法

直流继电器的线圈需要并联一个续流二极管,以短路线圈电流断电瞬间,由线圈感生的高压反向电。

续流二极管的并联方向应与工作电压方向相反,也就是不影响线圈正常的工作。具体就是二极管的正极要接电源来电的负极方向(也就是相反的意思)。

H桥电路直流电机正反转的续流二极管的接法,如下图所示:

其中M为直流电动机,型号为9013、8050、8550的管子分别为晶体三极管,型号为4048分别为续流二极管。

H桥是一个典型的直流电机控制电路,因为它的电路形状酷似字母H,故得名与“H桥”。4个三极管组成H的4条垂直腿,而电机就是H中的横杠(注意:图中只是简略示意图,而不是完整的电路图,其中三极管的驱动电路没有画出来)。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次