处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

两个稳压二极管串联和并联的问题

两个稳压二极管串联和并联的问题
来源:网络整理 时间:2019-08-26

稳压管的串并联特性

电阻和电容都可以进行串GRM1885C1H271JA01D并联使用,稳压管可以和普通电阻、电容一样进行串并联连接。当两个稳压管如图1-56 (a)所示串联连接时,端口输出电压为两个稳压管稳定电压之和。当两个稳压管如图1-56 (b)所示并联连接时,在同样的反向电压作用下,击穿电压较小的6V稳压管首先导通,则输出电压就被钳制在6V,此时8V的稳压管仍然处于反向截止状态,所以,当具有不同稳压值的稳压管并联连接时,只能是稳压值低的稳压管起作用,其他的稳压管都不起作用。当两个稳压管中有一个工作于正向导通状态时,如图1-56 (c)所示,正向导通的稳压管与普通二极管正向特性相似,则输出电压为其中正向导通稳压管的导通电压与反向击穿稳压管的稳定电压之和。

已知:两只稳压二极管的稳压值分别为8V和6V,正向导通电压都是0.7V

问:两个稳压二极管分别串联和并联后,电压有几种情况,分别是多少? 稳压二极管正向导通电压为0.7V,反向为稳压值。

串联

1、两只二极管都反接,反接电压是稳压值,为 6+8=14V

2、6V的正接,8V的反接,正接的是0.7V,反接的是8V 得8+0.7=8.7V

3、同理6V的反接,8V的正接,6+0.7=6.7V

4、两个二极管都反接 0.7+0.7=1.4V

并联

1、两只二极管都反接,5电压小的将先导通,则是6V

2、一只正接一只反接,电压小的将先导通,则是0.7V

2个稳压二极管并联是怎么计算的

2个稳压管并联电路有4种,其并联的2个稳压管的并联电压只有二种:6V与0.7V,见下图:

种:2个稳压管接反偏连接,只有稳压值低的的管被击穿而形成6V稳压值。其它3种因电路至少有一只稳压管正偏,故正偏管道通,使其电压=0.7V。串联的话是两个之和。

反向串联的作用

1、经常在功率较大的放大电路,功率管的基极b与发射极e即发射结并联两个反向的二极管,这是通过对发射结输入电流的分流作用而起保护作用;

2、两个二极管反向串联后对与之并联的电路可起过压保护作用,当电路过压时,二极管首先击穿短路;

双向过压保护。这种双向tvs,双向过压保护电路一般用于电子电路,与被保护的PN结并联,保护该PN免遭反向过电压的危害;

作用:过压保护,静电保护,电压钳位,阻尼作用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次