处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电力二极管的工作特性

电力二极管的工作特性
来源:网络整理 时间:2019-08-23

电力二极管的基本特性

1、静态特性

1)主要是指其伏安特性

2)正向电压大到一定值(门槛电压Uto),正向电流才开始明显增加,处于稳定导通状态。与If对应的电力二极管两端的电压即为其正向电压降Uf。

3)承受反向电压时,只有少子引起的微小而数值恒定的反向漏电流。

图 电力二极管的伏安特性

2、动态特性

因为结电容的存在,电压—电流特性是随时间变化的,这就是电力二极管的动态特性,并且往往专指反映通态和断态之间转换过程的开关特性。

由正向偏置转换为反向偏置

1)电力二极管并不能立即关断,而是须经过一段短暂的时间才能重新获得反向阻断能力,进入截止状态。

2)在关断之前有较大的反向电流出现,并伴随有明显的反向电压过冲。

延迟时间:td=t1-t0

电流下降时间:tf=t2-t1

反向恢复时间:trr=td+tf

恢复特性的软度:tf/td,或称恢复系数,用Sr表示。

图  电力二极管的动态过程波形

a)正向偏置转换为反向偏置b)零偏置转换为正向偏置

由零偏置转换为正向偏置

先出现一个过冲Ufp,经过一段时间才趋于接近稳态压降的某个值(如2V)。

正向恢复时间Tfr

出现电压过冲的原因:电导调制效应起作用所需的大量少子需要一定的时间来储存,在达到稳态导通之前管压降较大;正向电流的上升会因器件自身的电感而产生较大压降。电流上升率越大,Ufp越高。

电力二极管的动态过程波形零偏置转换为正向偏置

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次