处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

Vishay为通信电源和LED照明应用而推出新款Gen-2 TMBS整流器

Vishay为通信电源和LED照明应用而推出新款Gen-2 TMBS整流器
来源:EEWORLD 时间:2014-09-27

    宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 9 月26 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出电流等级为5A~30A,采用4种封装形式的15个新款 200 V Gen-2 TMBS® Trench MOS势垒肖特基整流器。这些整流器的正向压降低至0.65V,使通信电源和LED照明应用能够高效运作。

    今天发布的所有器件采用TO-263AB和TO-262AA封装。5 A V(B,I)T5202还采用TO-220AC封装,10 A V(B,I)T10202C、20 A V(B,I)20202G、V(B,I)20202C以及30 A V(B,I)30202C使用TO-220AB封装。整流器的工作结温达到+175 ºC。

    TO-263AB的潮湿敏感度等级达到J-STD-020的1级,LF峰值为245℃。TO-220AB、TO-220AC和TO-262AA封装的焊锡浴温度为 275℃,时间10秒钟 ,达到JESD 22-B106要求。器件符合RoHS指令2011/65/EU,符合JEDEC JS709A标准的无卤素要求。

器件规格表:

 

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22193次
2 1N4001 0.19MB 18107次
3 DAC1220E 0.95MB 16432次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15976次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14168次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11843次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9413次
8 DS1337U+ 0.28MB 9193次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9191次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9105次