处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光敏二极管的主要技术参数介绍

光敏二极管的主要技术参数介绍
来源:网络整理 时间:2019-08-15

光敏二极管是将光信号变成电信号的半导体器件。它的核心部分也是一个PN结,和普通二极管相比,在结构上不同的是,为了便于接受入射光照,PN结面积尽量做的大一些,电极面积尽量小些,而且PN结的结深很浅,一般小于1微米。

光敏二极管是在反向电压作用之下工作的。没有光照时,反向电流很小(一般小于0.1微安),称为暗电流。当有光照时,携带能量的光子进入PN结后,把能量传给共价键上的束缚电子,使部分电子挣脱共价键,从而产生电子---空穴对,称为光生载流子。

它们在反向电压作用下参加漂移运动,使反向电流明显变大,光的强度越大,反向电流也越大。这种特性称为“光电导”。光敏二极管在一般照度的光线照射下,所产生的电流叫光电流。如果在外电路上接上负载,负载上就获得了电信号,而且这个电信号随着光的变化而相应变化。

光敏二极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光敏二极管和普通二极管一样具有一个PN结,不同之处是在光敏二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。

光敏二极管的主要技术参数介绍

光敏二极管又称光电二极管,是一种光电转换器件,也就是说能把接收到的光的变化,转变成电流的变化。目前使用多的是Si(硅)光电二极管。它有四种类型:PN结型,PIN结型,雪崩型和肖特基结型,主要用于自动控制、如光耦合、光电读出装置、红外线遥控装置、红外防盗、路灯的自动控制、过程控制、编码器、译码器等。

光敏二极管引脚的区分通常直接查看光敏二极管的引脚长短即可区分:引脚长的为正极(P极),引脚短的为负极(N极)。对于有色点或管键标识的管子,其靠近标识的一脚为正极,另一脚为负极。

在无光照射时,光敏二极管的伏安特性和普通二极管一样,此时的反向电流叫暗电流,一般在几微安到几百微安之间,其值随反向偏压的增大和环境温度的升高而增大。在检测弱光电信号时,必须考虑用暗电流小的管子。一般光敏二极管的工作方式为加反向电压或不加电压两种状态。在有光照时,光敏二极管在一定的反偏电压范围内(UR≥5V),其反向电流将随光照强度(10-103Lux范围内)的增加而线性增加,这时的反向电流又叫光电流。因此,对应一定的光照强度,光敏二极管相当于一个恒流源。在有光照而无外加电压时,光敏二极管相当于一个光电池,输出电压P区为正,N区为负,随光照强度的改变,由于光电转换光敏二极管两极的输出电压也随着改变。因此可用数显万用表的区别正负极,方法是将万用表置于Rx1k挡,用物体挡住管子的受光窗口,用红、黑表笔对调测出两次阻值,其阻值较大的一次测量(反向阻值),红表笔所接的引脚为负极,黑表笔所接的引脚为正极。

光敏二极管有一定光谱响应范围,并对某波长的光有的响应灵敏度(峰值波长)。光敏二极管对于照射光线的响应程度是不一样的,它某一范围内的光谱有着强烈的响应,而对另外一些光波则响应不佳,主要表现为反向电流的大小不一。因此,要想获取的光电流,应选择光谱响应特性符合待测光谱的光敏二极管,同时加大照度和调整入射的角度。常见的光敏管一般有可见光(透明封装的),不可见光(黑色封装的)其光谱响应特性图如下图所示:

光敏二极管主要的一些参数:

反向工作电压BVR (Reverse Breakdown Voltage):是指光敏二极管在无光照的条件下,反向漏电流不大于0.1mA时所能承受的反向电压值。

暗电流ID(Dark Current):是指光敏二极管在无光照及反向工作电压条件下的漏电流。暗电流越小,光敏二极管的性能越稳定,检测弱光的能力越强。

光电流IL(Reverse Lithg Current):是指光敏二极管在受到一定光照时,在反向工作电压下产生的电流。其参数数值会根据器件的使用功能分别测量,测量的条件一般有:用2856K钨丝光源,照度为1000Lux;有用6500K白色荧光灯光源,照度为1000Lux,不过进行批量生产时,都会用白光LED来做替代光源;或是选用940nm波段红外光源,强度为1mW/m2 进行测试。

光电灵敏度Sn:它是反映光敏二极管对光敏感程度的一个参数,用在每微瓦的入射光能量下所产生的光电流来表示,单位为μA/μW。

响应时间Tr/Tf (Rise/Fall TIme):光敏二极管将光信号转化为电信号所需要

的时间,一般为几十纳秒。响应时间越短,说明光敏二极管的工作频率越高。 正向压降VF:是指光敏二极管中通过一定的正向电流时,它两端产生的压降。

结电容Ct(Total capacitance):指光敏二极管PN结的电容。Ct是影响光电响

应速度的主要因索,结面积越小,结电容Ct也就越小,则工作频率越高。而光敏二极管的响应时间主要取决于管中结电容和外部电路电阻的乘积。

光敏二极管的种类很多,而且参数相差较大,选用时要根据电路的要求。首先确定好选用什么类别的,再确定什么型号的,后再从同型号中选用参数满足电路要求的光敏二极管。

光敏二极管和光敏晶体管的不同点:光敏二极管的光电流比光敏晶体管的光电流小;光敏二极管的输出特性线性度好,响应时间快,而光敏晶体管输出特性线性度差;光敏晶体管的负载电阻小,一般为光敏二极管负载的1/10。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次