处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

三脚稳压二极管与三极管区别

三脚稳压二极管与三极管区别
来源:网络整理 时间:2019-08-12

稳压二极管里面也有三个电极的,如2DW7稳压二极管,外形很像三极管,如下图所示:

从内部结构图可见,这种稳压二极管实际上是由两只封装在一体的稳压二极管组成的。采用这种结构的目的是为了使两只稳压管的温度系数相互抵消。同时,两只管子的性能做的比较对称,提高了其稳定性能。这种类型的稳压二极管具有对称性这个一个特点,可以很方便地将其鉴别出来,具体的方法是:

将万用表首先置于Rx10或Rx100挡,黑表笔按管子的任意一个电极,用红表笔依次接触其余的两个电极,如果所测得的电阻值均为几百欧且比较对称,则可初步断定被测管为稳压二极管,而且黑表笔所接的为中心引脚○3。然后再将万用表置于Rx10k挡,红表笔接○3脚,黑表笔依次接触其余两个电极,若阻值都为很小而且比较对称,可进一步证明该管为稳压二极管。反之,若用Rx10挡或Rx100挡测出○1、○2脚对○3脚虽然有比较小的的正向电阻,但很不对称,而且Rx10k挡复测时也无击穿(阻值变小)的现象,则说明被测管为三极管。需要注意的是,由于有些三极管发射结的反向击穿电压比较低,一般不允许用Rx10k挡进行测量。否则,容易将管子击穿,因此,如果用Rx10或Rx100挡已基本能鉴别出被测管为三极管时,则不必再用Rx10k挡进行复测,以免将管子损坏。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次