处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

光敏二极管的应用举例

光敏二极管的应用举例
来源:网络整理 时间:2019-07-30

光敏二极管是常用的光敏元件之一。它与普通的半导体二极管相比,相似之处是管心都是一个PN结,具有单向导电性能;不同之处是从外形上看时,光敏二极管管壳上有一个能射人光线的“窗口”。当光线透过“窗口”照射到光敏二极管管芯上时,PN结反向漏电流增大,此时的发电流称为光电流;而无光照时,PN结反向漏电流很小,此时的漏电流称为暗电流。我们就是利用光敏二极管的这一特点,演变出许许多多的经典光敏二极管控制电品路,从本例开始的数例介绍光敏二极管的应用电路。

光敏二极管的典型应用电路如图234所示:

图a为常见的几种光敏二极管的外形;图b为光敏二极管的电路图形符号,其文字符号(即代号)用VDP表示;图c为光敏二极管结构剖面图,光线经有机玻璃透镜(即“窗口”}聚焦,照射到管心上,引起管心PN结的阻值变化,而后接到图d所示电路上,即会引起光电流变化。从图d所示典梨应用电路中可以看出,光敏二极管工作时必须加上。反向电压,在这里,R1为光敏二极管的负载电阻,Uo为输出电压。

光电二极管、光电三极管是电子电路中广泛采用的光敏器件。光电二极管和普通=极管- -样具有一个PN结, 不同之处是在光电二极管的外壳上有一个透明的窗口以接收光线照射,实现光电转换,在电路图中文字符号一般为VD。光电三极管除具有光电转换的功能外,还具有放大功能,在电路图中文字符号一般为VT。光电三极管因输入信号为光信号,所以通常只有集电极和发射极两个引脚线。同光电二极管一一样, 光电三极管外壳也有一个透明窗口,以接收光线照射。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次