处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瓷片电容用在什么地方

瓷片电容用在什么地方
来源:网络整理 时间:2019-07-29

瓷片电容(ceramic capacitor)是一种用陶瓷材料作介质,在陶瓷表面涂覆一层金属薄膜,再经高温烧结后作为电极而成的电容器。通常用于高稳定振荡回路中,作为回路、旁路电容器及垫整电容器。

MLCC(1类)—微型化,高频化,超低损耗,低ESR,高稳定,高耐压,高绝缘,高可靠,无极性,低容值,低成本,耐高温。主要应用于高频电路中。

MLCC(2类)—微型化,高比容,中高压,无极性,高可靠,耐高温,低ESR,低成本。主要应用于中,低频电路中作隔直,耦合,旁路和滤波等电容器使用。

瓷片电容用在什么地方

高压电容肯定用在高压部位啦,螺栓的我见过用在“”氩弧焊机“的高压引弧部分,瓷片就比较广了,抗干扰很多都用

瓷片电容有正负极吗

电容的种类不同,其设计结构以及原理就会有很大的区别。而从宏观的角度来说,电容可以分为有极性和无极性电容。对于有极性电容来说,在安装的时候必须要确保正负极的精准性。连接出现错误就会导致电容损坏,甚至是爆炸。而对于没有极性的电容则不需要担心这点,那么瓷片电容有没有正负极之分呢?对于有极无极又该如何辨别呢?

是属于无极性电容,因此这种电容在安装过程中不需要区分正负极。而对于普通常见级性电解电容器来说,则可以看其两个脚长短,长的是+,短的是-。贴片式钽电解电容器一般是可以根据其外观来判断,有色带的一边是正极。其它无极性电解电容器、涤沦电容器、瓷片电容器、可变和微调电容器都没有正负极之分。

电容有正负极之分的可以根据以下方法来判断。当不知道电容的正负极时,可以用万用表来测量。电容两极之间的介质并不是绝对的绝缘体,它的电阻也不是无限大,而是一个有限的数值,一般在1000兆欧以上。电容两极之间的电阻叫做绝缘电阻或漏电电阻。只有电解电容的正极接电源正(电阻挡时的黑表笔),负端接电源负(电阻挡时的红表笔)时,电解电容的漏电流才小(漏电阻大)。反之,则电解电容的漏电流增加(漏电阻减小)。

可以先假定某极为”+“极,万用表选用R*100或R*1K挡,然后将假定的”+“极与万用表的黑表笔相接,另一电极与万用表的红表笔相接,记下表针停止的刻度(表针靠左阻值大),对于数字万用表来说可以直接读出读数。然后将电容放电(两根引线碰一下),然后两只表笔对调,重新进行测量。两次测量中,表针后停留的位置靠左(或阻值大)的那次,黑表笔接的就是电解电容的正极。

总结:瓷片电容是没有正负极之分,容量一般较小,常用于信号源滤波,出现极性也只是暂时行为。这是属于无极性电解电容的一种,所以是没有极性的。因此使用安装过程中不需要进行正负极的识别,可随意安装。

云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次