处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

耦合电容的使用心得

耦合电容的使用心得
来源:网络整理 时间:2019-07-26

耦合电容,又称电场耦合或静电耦合,是由于分布电容的存在而产生的一种耦合方式。耦合电容器是使得强电和弱电两个系统通过电容器耦合并隔离,提供高频信号通路,阻止低频电流进入弱电系统,保证人身安全。带有电压抽取装置的耦合电容器除以上作用外,还可抽取工频电压供保护及重合闸使用,起到电压互感器的作用。耦合方法有多种。

本文主要介绍一下几款耦合电容的使用心得,跟随小编一起来了解一下吧。

几款耦合电容的使用心得(干货)

1、VQ油浸电容

斯碧的VQ电容的名气很大,0.1uf/400v大约20多元一只,因此首当其冲先使用它。但是试用后却大失所望,VQ的高频解析力极差,通透度不好,声音暗淡无光,中低频厚实,速度较慢,动态一般,可取之处是声音较柔和,音乐感不错。但是总觉得声音朦胧放不开,听后胸口堵得慌,窃以为中低频厚实是牺牲高频换来的,不值!

但VQ名声在外,只好一直以为自己没有掌握要领,就四处咨询,有高手前辈答疑说用VQ代换薄膜电容时容量要降低1/2--1/4,于是就用VQ 0.1uf替换在原机偶合0.22uf处,结果发现高频略有改善,但声音变轻、变薄,没有原来的厚实感,分析一下应该是高频延伸还是不好,只是由于声音轻、薄了,相对造成高频好像有点改善的假象。另据行内人说VQ原来不是用于音响上,而是用于电源上。现在我手头上的VQ电容全部闲置不用。

2、TCC油浸电容

我见到的TCC都很旧,外面套着透明塑料壳,0.1uf/350v也是20多元一只。换上TCC的感觉是惊喜,它一扫VQ电容的阴霾之气,声音比较纤细、干净、透明,高频的解析力及高端的延伸非常好,相对来说中频不很突出,但质感不错,很是清爽、通透、细致,音乐之中的细节交代得一清二楚,决不拖泥带水,音场也很宽广。整体上是苗条型的,但是也不会太瘦,音乐感不输VQ,但中频没有VQ的厚实,是我喜欢的类型。不足之处是低频的量感略少,泛音不够,大提琴的箱振声较少,因此听大提琴时会觉得声音偏薄,尤其是两极偶合电容全用上TCC油浸电容时更是如此。有高手说用TCC容量也要减半以上,但依我个人以上使用心得,TCC容量不能减少,否则声音太瘦,低频量感不足。

有一点要注意,可能我手头上的TCC油浸电容年代久远,漏电厉害,耐压350v的只能用在输入端偶合,否则会漏电,轻者引起“劈啪”声,重者烧管。我一直忘不了TCC那通透、细致又有味的声音,使用大半年后又邮购了几对耐压1000v的0.1uf,但还是漏电,连用在120v的电压上都不行。据说油浸电容要铁壳封装的才不会漏电,但TCC我买不到铁壳的。因此TCC电容在我机子上服役了几个月以后,终因为没有安全感的缘故我放弃了。

3、黑寡妇电容

0.1uf/400v也是20多元一只。很多人都说黑寡妇电容是油浸电容,其实他是薄膜电容。黑寡妇的音色与VQ、TCC相比,处于两者之间。论细致通透,高频延伸比不上TCC,论声音柔和、音乐感、中频厚实度比不上VQ。但是从另外的角度看,他的高频延伸、解析力比VQ好,中低频厚实度比TCC好,取两者的中间值,音乐感也不错,他的声音不会让你有惊艳感,但也不会让你皱眉头,搭配得好也是可取的。因此尽管我选用的电容经常变动,但是黑寡妇电容一直都是我心中的备用对象。

4、西电油浸电容

西电的名声够响的,我手头有三对西电0.1uf/1000v油浸电容,每只30多元。西电的风格类似于TCC电容,但高频延伸、声音细腻度、解析力、音乐感等方面比TCC有过之而无不及,但他的缺点也比TCC略大,低频量感和泛音比TCC略少,听钢琴声晶莹通透,但少“木”味;听大提琴的声音更明显,琴振声少,有点象是小提琴。西电油浸电容是铁壳封装的,还胜TCC油浸电容在不漏电,因此弃用了TCC电容后我西电电容。

5、红WIMA电容

红wima有好几种型号,著名的是MKP-10。早我试用的是MKS-4,声音实,解析力差,不通透,无多少可取之处,后来朋友送我几个MKP-10,的确不错,让我领略了红WIMA的魅力。那时我用六只西电0.1uf并成两只0.3uf做倒相级的接地电容,朋友到我处听后提出大提琴的泛音不足后,我用MKP-10电容0.33uf/400v换入,明显感觉中低频量感多了,虽然高频没有西电的细腻通透,但由于低频稍多,声音平衡感好。它的声音较柔和,音乐感好,有点类似黑寡妇,黑寡妇的声音更温暖厚实,但MKP-10声音更通透、解析力也更高。

6、EC电容

有家公司打出广告上,号称其用EC电容打摩过的国产CD机可以胜过售价几万元的进口CD机,我虽然不信,但还是想办法搞到十几个EC电容。当我满怀希望的把0.1uf/850v的EC电容换入偶合端,出来的声音却让我跌破眼镜,它的高频量感很多,但音色硬朗,火气大,很冲,听起来发亮,吵耳,音乐感极差,一会儿就让人发烦生厌。后来把它并到退偶电容上,听了一段时间还是不适,老觉得高频冲、硬,只好全部取下,彻底弃用。不过还没有机会试用80uf/30v的EC电容,不知两者是否同个系列。

7、XINDEK金字DOUBLE MKP电容

90年代国内杂志介绍很多,我的原机偶合电容就是使用XINDEK 金字MKP的,据说测试参数与SOLEN相差不多,然而实际效果却不是那么一回事。主要问题在于声音直白硬朗,音乐感差,缺少一种娓美婉转之风,但还是比EC电容好。也难怪现在已较少有人谈论它了。

经过一年多的比较试听,后我选择了西电油浸+黑寡妇。西电0.1uf当级偶合,取其声音细腻通透,音乐感好;黑寡妇0.1uf两两并联成0.2uf当第二级偶合,取其声音柔和厚实,与西电油浸电容互补。倒相级的接地电容选用红WIMA的MKP-10系列0.33uf,取其声音细致平衡,实际听音时感觉声音略薄,于是再并上0.22uf,效果不错!

值得一提的是,偶合电容容量好不要随意增减,在我试用西电0.1uf的时候,感觉中低频稍瘦,于是两两并联使容量增倍,结果发现中低频量感增加不多,但中高频已显凝滞,尽失西电的本色,得不偿失;试用黑寡妇时为增加通透度,将0.2uf容量减半,结果量感顿失,声音较单。电容的选用原则是细致通透型的做前级输入偶合,厚实温暖型的做末级输入偶合。新换上的电容至少应听上2-3天才下结论,这是很多高手的忠告,我在实际使用中也有这种体会,经过几天的历练,声音会变得更通透、解析力更好,声音更放得开。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次