处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电解电容为什么要激活

电解电容为什么要激活
来源:网络整理 时间:2019-07-25

电解电容是什么

电解电容是电容的一种,金属箔为正极(铝或钽),与正极紧贴金属的氧化膜(氧化铝或五氧化二钽)是电介质,阴极由导电材料、电解质(电解质可以是液体或固体)和其他材料共同组成,因电解质是阴极的主要部分,电解电容因此而得名。同时电解电容正负不可接错。铝电解电容器可以分为四类:引线型铝电解电容器;牛角型铝电解电容器;螺栓式铝电解电容器;固态铝电解电容器。

电解电容的作用是什么

电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。 无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。电解电容的作用主要分为以下几种:

1)隔直流----作用是阻止直流通过而让交流通过。

2)滤波----在电源电路中,整流电路将交流变成脉动的直流,而在整流电路之后接入一个较大容量的电解电容,利用其充放电特性(储能作用),使整流后的脉动直流电压变成相对比较稳定的直流电压。

3)耦合作用----在低频信号的传递与放大过程中,为防止前后两级电路的静态工作点相互影响,常采用电容藕合。作为两个电路之间的连接,允许交流信号通过并传输到下一级电路。

4)旁路----为交流电路中某些并联的元件提供低阻抗通路。

5)储能----储存电能,用于必须要的时候释放。

6)温度补偿----针对其它元件对温度的适应性不够带来的影响,而进行补偿,改善电路的稳定性。

7)调谐----对与频率相关的电路进行系统调谐,比如手机、收音机、电视机。

电解电容为什么要激活

电解电容放置太久,如何激活电解电容成了使用寿命的关键因素,大容量电解电容放置半年或者1年以上,在重新使用的使用时候,必须采用激活的办法,才能使用,否则会导致损坏或者使用命。

如何将旧电解电容的激活

1、用万用表电阻挡测量待激活的电解电容,当正向电阻为零或者很小时,说明该电解电容已经击穿报废。除此之外的电解电容都可以进行激活处理。

2、将电解电容焊接好后,首先加半压,以450V电解电容为例,可将市电电压调至130V,此时电解电容两端的直流电压是130Vx1.4=180V左右,激活24小时。

3、然后断开交流电源,用一只5W300Ω的电阻搭接在电解电容器两端放电,注意一定要放完。

4、用电容表测量容量的恢复情况,。一般都能恢复60%左右。对于容量一点都没有恢复的,可以基本判断该电解电容已经断路损坏。

5、将电压调至220V,此时电解电容两端的直流电压是220Vx1.4=300V左右,继续激活24小时,此时容量能够恢复到90%~100%。

6、将电压调至350V,此时电解电容两端的直流电压是350Vx1.4=490V左右,继续激活。48小时或者72小时。每次激活的电解电容数量不限。

经过以上激活处理的电解电容,一般都能恢复到标称容量,并且漏电极小。

激活大容量电解电容的办法

1、加20%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;

2、加40%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;

3、加60%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;

4、加80%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电;

5、加100%的额定电压,工作1小时,然后断电、放电。

电解电容的应用

有极性电解电容器通常在电源电路或中频、低频电路中起电源滤波、退耦、信号耦合及时间常数设定、隔直流等作用。一般不能用于交流电源电路,在直流电源电路中作滤波电容使用时,其阳极(正极)应与电源电压的正极端相连接,阴极(负极)与电源电压的负极端相连接,不能接反,否则会损坏电容器。

无极性电解电容器通常用于音箱分频器电路、电视机S校正电路及单相电动机的起动电路。

电解电容器广泛应用于家用电器和各种电子产品中,其容量范围较大,一般为1~1000μF,额定工作电压范围为6.3~450V。其缺点是介质损耗、容量误差较大(允许偏差为+100%、-20%),耐高温性较差,存放时间长容易失效。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次