处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

薄膜电容在新能源汽车中的应用分析

薄膜电容在新能源汽车中的应用分析
来源:网络整理 时间:2019-07-22

新能源汽车是指采用非常规的车用燃料作为动力来源,新能源汽车包括混合动力汽车、纯电动汽车、燃料电池电动汽车、氢发动机汽车、其他新能源(如高效储能器、二甲醚)汽车等各类别产品。

电机,电池和电机控制技术是新能源汽车的三大核心。电机控制技术的核心就是需要高效电机控制的逆变器技术,高效电机控制的逆变器技术则需要一个功能强大的IGBT模块和一个 与之匹配的直流支撑电容器

薄膜电容的技术优点

早期直流支撑薄膜电容都是采用电解电容,随着薄膜电容技术的发展,特别是基膜本身技术的发发展和金属化采用分割的技术出现,不仅使得薄膜电容的体积在越做越小的同时,产品的耐压水平还保持在相当的水平,现在越来越多的公司采用高温聚丙烯薄膜电容器的作为直流支撑电容,一个典型的例子就是丰田公司的RIUS车型的改进;而国内车企典型代表是比亚迪F3DM和E6,都使用薄膜电容器作为直流支撑电容。代丰田Prius使用的滤波电容器是电解电容器,从第二代开始,便开始使用薄膜滤波电容器组

a.产品安全性好,耐过压能力强

由于薄膜电容器具有自愈额现象,而且薄膜电容的设计是按照1EC61071的标准,电容抗浪涌电压能力大于1.5的额定电压,加上电容采用分割膜技术,见图4,电容理论上不会产生短路击穿的现象,这大大提高了这类电容的安全性,典型的失效模式是开路。在特定应用中电容的抗峰值电压能力也是考察电容的重要指标。实际上,对电解电容而言,允许承受的浪涌电压是1.2倍,这种情况迫使使用者不得不考虑峰值电压而非标称电压。

b.良好的温度特性,产品温度使用范围广,可以从-40C-105C

直流支撑薄膜电容器采用的高温聚丙烯薄膜,具有聚酯薄膜和电解电容没有的温度稳定性,具体如下图5,图6。

从图5中可以看出,随着温度的升高,聚丙烯膜电容器容量总体是下降的,但下降的比例是很小的,大概是300PPM/C;而聚酯膜不管是在高温阶段还是在低温阶段,容量随温度变化则大了很多,为+200~+600PPM/C。

C频率特性稳定,产品高频特性好

目前大部分的控制器开关频率在约10KHZ,这就要求产品的高频性能好,对于电解电容器和聚酯膜电容器来说,这个要求是个难题。

d.没有极性,能承受反向电压

薄膜电容器的电极是蒸镀在薄膜上纳米级的金属,产品是没有极性的,故对使用者来说非常方便,不需要考虑正负极的问题;而对电解电容器来说,如果超过1.5倍Un的反向电压被加在电解电容上时,会引起电容内部化学反应的发生。如果这种电压持续足够长的时间,电容会发生爆炸,或者随着电容内部压力的释放电解液会流出。

e.额定电压高,不需要串联和平衡电阻

为了提高输出功率,混合动力汽车和燃料电池汽车的母线电压有不断提高的趋势。现在市场上给电机提供的电池电压典型值有280V, 330V及480V,与之匹配的电容不同厂家不太一-样,但大体是会选择比如450V, 600V, 800V,容量从0.32mF到2mF ,而电解电容器的额定电压不高于500V,所以当母线电压高于500V时,系统只能通过串联电解电容器来提高电容器组的耐压水平。这样,不仅增加了电容器组的体积、成本,也增加了电路中的电感和ESR。

f低ESR,通过耐纹波电流能力强

薄膜电容器大于200mAμF,电解电容通过纹波电流能力为20mAμF,这个特点能大大减小系统中所需要的电容器的容量。国内厂家比如厦门]法拉主推的产品目前04-0.5m2,纹波电流值从几十安培到几百安培不等。

g.低ESL

逆变器的低电感设计要求其主要元件DC-Link电容器要有极其低的电感。高性能DC-Link 直流滤波薄膜电容器通过把母线整合到电容器模块里,使它的自感降到低(《30nH),大大减小了在必要开关频率下的震荡效应。因此,并联在DC-Link电容器_上的吸收电容经常被省略掉,电容器电极直接接到GBT.上。

h.抗浪涌电流能力强

能够承受瞬间的大电流,采用波浪分切的技术和电容镀膜加厚边技术,可以提高产品浪涌电流温度和机械冲击的能力

J。 1史用夺叩长

薄膜不易老化的特性决定了薄膜电容器优很长的寿命,特别在额定电压和额定使用温度下,使用寿命大于15000小时;如果按平均30Km/H,则在寿命期可以有450000Km,电容的寿命对于汽车的行驶里程是足够的。

薄膜传感器

这种薄膜传感器在我们的日常通讯里面都是有不少的作用的。在我们的实际日常生活中,我们各个产业的电力等的领域的作用也是十分广泛的。现在,我们这个阶段的交通运输行业的作用是十分广大的,所以这个薄膜电容器在这些领域也是有一些涉及的。比如说,现在我们的动车是比较受到大家欢迎的。

这个主要原因就是因为动车的运行速度是十分快的。而且铁路行业的技术也是在近几年可以进行很快的发展的,是一个前景十分广阔的行业。所以,这个薄膜传感器在实现铁路的电气化的过程中的作用也是十分重要的。而且,比较让我们注意的是,一些行业比如说是混合动力汽车行业,这些行业的发展的发展也是比较重要的。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次