处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何识别贴片钽电容真假

如何识别贴片钽电容真假
来源:网络整理 时间:2019-07-19

贴片钽电容

贴片钽电容作为电解电容器中的一类,广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装且内部空间狭小的产品,如手机、便携式打印机等。贴片钽电容使用金属钽(Ta)作为阳极材料,按阳极结构的不同又可分为箔式和钽烧粉结式两种。

优点

1.体积小

2.使用温度范围宽,耐高温

3.寿命长,绝缘电阻高,漏电流小

4.容量误差小

5.等效串联电阻小(ESR),高频性能好

缺点

1.耐电压不够高

2.电流小

3.价格高

贴片钽电容的全称是钽电解电容,也属于电解电容的一种,由于使用金属钽氧化物做介质,不需要像普通电解电容那样使用电解液,另外,钽电容不像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,所以本身几乎没有电感,但同时也限制了它的容量。此外,贴片钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。

虽然贴片钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频纹波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力相对较弱。导致贴片钽电解电容爆炸的原因大致分为,正负极颠倒使用和电路中交流纹波过高而导致的爆炸,和在使用电压合适的情况请,电路峰值输出电流过大导致贴片电容爆炸,这两种情况。有些客户在不懂耐压的情况下就会容易造成贴片钽电解电容耐压击穿,轻则烧焦重则爆裂。

贴片钽电容的寿命有多长

任何产品的使用都是有一定使用寿命的,尤其是对于电子产品中的诸多零配件来说,更是有一定的寿命限制。那么对于钽电容的寿命来说,其长短是否一致呢?接下来就来详细介绍一下其寿命的相关知识,让大家找到精准的答案。

不同的生产厂商的贴片钽电容的寿命因该生产厂商的寿命与价值观不同而不同。欧美贴片钽电容生产厂商(如CDE,EPCOS、RIFA等)所生产的贴片钽电容的寿命均很长,而日本的贴片钽电容生厂商则认为电子产品使用寿命或列新时间大约三年(26 280h)。如果平均温度在35℃,1000h/85℃的贴片钽电容的寿命就是30 000h,可以满足三年的基本要求。

为了使工作在高温环境中的电子设备能可靠地工作,像汽车发动机舱内的电子设备、大功率节能灯那样环境下工作温度非常高的应用中,采用2000h以下的贴片钽电容将极大地制约这些电子产品的实际使用寿命,应该采用高工作温度为125℃、140℃甚至是150/4000h的贴片钽电容。

而欧美贴片钽电容的寿命多在4000h以上,实际上对于汽车电子、大功率节能灯来说,1000h和2000h是远远不够 的,因为1000h小时仅仅是41.7天,还不到一个半月,即使是2000h也还不到三个月。

从专业的角度来说,贴片钽电容的寿命没有必要过长,因此日本产的中小型贴片钽电容的寿命多为1000h或2000h,4000h则为长寿命的。因此,经常会看到节能灯特别是大功率节能灯实际的使用寿命很短,大约半年到一年之间,甚至只能过一个夏天,其主要原因之一就是里面的整流滤波电容器选择了1000h的贴片钽电容,即使选用了105℃的贴片钽电容,但是寿命却是1000h的,也将直接地影响到整个节能灯的寿命。

钽电容的寿命是不一致的,决定其寿命的因素不同,寿命的长短也不同。所以想要选择较长寿命的钽电容一定要结合多方面因素来选择。比如品牌,价格或者是其他的一些因素,来有效保障钽电容的使用寿命。

如何识别贴片钽电容真假

市场发展过程中,任何产业都会存在一些以假乱真的现象。尤其是在电子元器件产业中,随着贴片钽电容的需求逐渐增多,因此呈现出了诸多虚假产品。而对于电子厂家来说,慎重选择是很关键的。不妨一起来了解一下贴片钽电容真假如何分辨吧。

通常美国钽电容为黄色,而日本等则喜欢用黑色,其实颜色和性能无关。钽电容常用的就是AVX 。而对于AVX的真假辨别来说,可以通过几个方面。首先就是方面,看焊脚,原装AVX焊脚正极跟负极不一样,正极的为U型号的,也就是凹进去的,而不是跟负极一样是平的。其次则是可以去撕下AVX的标签,原装的可以轻松撕下来,标签绝对不会出现被撕毁的现象,而假货一般标签自己打上去的,用的纸张也是一般的,所以贴上去基本撕不下来,无法保障撕下来的完整性。

此外,大家可以看AVX的货,编带上面大概每间隔25CM有打AVX的字样,假货编带一般没有打AVX字。国产钽电容改AVX,这种用国产钽电容打磨掉上面的字,直接用激光扫描上去新的字,把字打成AVX的样子,这种基本看下焊脚可以看出来,国产的焊脚正负极是一样的。因此可以轻易的识别出其真假。

贴片钽电容真假如何分辨其实还有很多方法。以上介绍的是部分的判断方法,当然还可以通过一些简单的方法来进行判断和识别。市场上会出现一些类似于这类的假冒产品,比如AVX的产品直接标注为∧Vx。而这样的情况下一般人们都会被误导,认为是AVX的产品,实际上这个标志是错误的,却由于疏忽而让人看成是这个品牌的产品。

贴片钽电容方向识别

贴片钽电容是属于有极性电容,所以必须要识别其方向,不可随意安装,否则很容易造成爆炸现象。那么究竟贴片钽电容方向识别有怎样的方法呢?

贴片钽电容是一种用金属钽(Ta)作为阳极材料而制成的电解电容电解电容 的供应商。使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,很适合在高温下工作,是电容器电容器 的供应商中体积小而又能达到较大电容量的产品。

贴片钽电容的封装是分为A型(3216),B型(3528), C型(6032), D型(7343),E型(7845)。有斜角的是表示正极,拨码开关、晶振:等在市场都可以找到不同规格的贴片封装,其性能价格会根据他们的引脚镀层、标称频率以及段位相关联。电阻:和无极性电容相仿,为常见的有0805、0603两类,不同的是,她可以以排阻的身份出现,四位、八位都有,具体封装样式可参照MD16仿真版,也可以到设计所内部PCB库查询。

贴片钽电容具有单向导电性,即所谓有“极性”,应用时应按电源的正、负方向接入电流,电容器的阳极(正极)接电源“+”极,阴极(负极)接电源的“-”极;如果接错不仅电容器发挥不了作用,而且漏电流很大,短时间内芯子就会发热,破坏氧化膜随即失效。

贴片钽电容方向识别的方法是比较简单的。但是对于没有标志的则可以根据专用工具来进行检测,可以检测出钽电容的正负极,确保正负极的连接正确。避免因为正负极连接的问题导致出现爆炸。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次