处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片钽电解电容正负区分技巧

贴片钽电解电容正负区分技巧
来源:网络整理 时间:2019-07-19

贴片钽电解电容

贴片钽电容作为电解电容器中的一类,广泛应用于各类电子产品,特别是一些高密度组装且内部空间狭小的产品,如手机、便携式打印机等。贴片钽电容使用金属钽(Ta)作为阳极材料,按阳极结构的不同又可分为箔式和钽烧粉结式两种。

贴片钽电解电容正负区分技巧

钽电容其实全称是钽电解电容,这是当下诸多设备中都不可缺少的关键部分。然而对于钽电容来说,这是有极性电容,也就是说有正负极之分的。在安装的过程中必须要准确识别正负极,钽电容正负极一旦出现颠倒,带来的后果是无可估量的。那么究竟该如何才能识别钽电容的正负极呢? 如何才能识别钽电容的正负极呢

钽电容使用金属钽做介质,不像普通电解电容那样使用电解液,钽电容不需像普通电解电容那样使用镀了铝膜的电容纸烧制,本身几乎没有电感,但这也限制了它的容量。此外,由于钽电容内部没有电解液,很适合在高温下工作。 钽电容的特点是寿命长、耐高温、准确度高、滤高频改波性能极好,不过容量较小、价格也比铝电容贵,而且耐电压及电流能力较弱。它被应用于大容量滤波的地方,像CPU插槽附近就看到钽电容的身影,多同陶瓷电容,电解电容配合使用或是应用于电压、电流不大的地方。

在钽电解电容器工作过程中,具有自动修补或隔绝氧化膜中的疵点所在的性能,使氧化膜介质随时得到加固和恢复其应有的绝缘能力,而不致遭到连续的累积性破坏。这种独特自愈性能,保证了其长寿命和可靠性的优势。 钽电解电容器具有非常高的工作电场强度,并较类型电容器都大,以此保证它的小型化。

从简单的角度来分析,钽电容极性一般来说,有一横线的那端是钽电容的正极,另一边是钽电容的负极;引线钽电容长的腿是正极,短的腿是负极,贴片钽电容正负不能及接反,接反了这个电容不起作用了。钽电容极性如果接反了,比较轻的结果是钽电容烧焦,严重的后果就是钽电容爆炸。钽电容一爆炸还会影响到PCB上的其它元件,所以一定要非常谨慎。

钽电容的极性,对于贴片钽电容来说,有一条横线的那一端是钽电容的正极,而另一端就是钽电容的负极。  对于有引线管脚的钽电容来说,长腿的一端是钽电容的正极,短腿的一端是负极。

在焊接电容时,不能将钽电容的正负极接反。

常见电容引脚正负极识别方法

普通电解电容

识别方法一:在电容的外壳上标有“--”的为负极,另一极为正极。负极一般颜色为灰白色,正极一端多为黑色。识别方法二:在新买的电容中既在未使用的电容中,两个管脚中长的代表电容的正极,短的代表电容的负极。识别的方法见图1中的箭头指示所示。

贴片铝电解电容和贴片钽电解电容的识别方法

将两个电容放在一起说的目的就是为了区分两种电容的正负极差异,铝电解电容在外形上是个圆柱形,其正负极的识别通过电容的顶部有个黑色的标识来识别,有黑色的部分是负极,另一极是正极。钽电解电容的外形上是个长方体,带有条纹的一极是正极(切记),另一极是负极。

微调电容和可变电容的正负极识别

识别微调电容(就是那种通过螺丝刀进行细微调节的电容),这种微调电容一般对电容的正负极要求不是非常的严格,但是为了防止调节电容的过程对电路板系统的影响通常将动片定义为负极连接电路板的地,另一极为正极。可变电容的正负极识别和微调电容相同,不过可变电容的动定引脚比较好判别。一般对于单联可变电容来说,在两端的引脚为定,一般连接正极,中间的引脚为动,连接电路的负极。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次