处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

什么是智能电容器

什么是智能电容器
来源:网络整理 时间:2019-07-18

现在世界正在向着智能化时代迈进,一切的产品都变得智能起来了,无论是过去的产品,还是新时代的产物,都需要满足智能化的要求,相信的大家对电容器还是有着一定的了解,但你知道智能电容器是什么吗?下面我们就来谈谈,什么是智能电容器。

智能电容器是以自愈式低压电力电容器为主体,以智能测控处理器为控制中心,采用微电子软硬件技术对晶闸管实现过零控制,对机械式磁保持继电器的触点延时投切,实现机械式磁保持继电器与可控硅晶闸管复合开关电路对低压电力电容器的过零投切技术,进而对0.4KV的低压线路进行功率因素补偿。

智能电容器集传感技术、网络技术和电气技术自主研制成果,将其组合智能化、小型化、网络化。与传统的低压无功补偿产品相比,其操作更简单、界面更直观、对使用人员无专业要求,并具有自动循环投切;三相补偿、分相补偿、混合补偿、分级优化补偿、混合分级优化补偿;过电流/过电压/欠电压/欠电流、失压、缺相、谐波、温度等保护;测量、控制、通信等功能。

智能电容器在结构上突破了现有低压无功补偿设备,实现分散控制、集中管理的新模式;补偿系统具有器件少、温升小、体积小、功耗小、能抗谐波;结构简洁、容易实现标准化、规范化、容量灵活配置、安全性、可靠性、经济性、使用方便等特点。并对投入电容器进行预测,提高配变有功功率、减少增容投资、降低补偿系统损耗。分散控制的实时投切增加了补偿系统的稳定,过零控制减少涌流对系统电压的冲击,对稳定系统电网,降低设备损耗和提高电容器的使用寿命,并对节能环保意义重大。

与普通电容器的区别

、智能电容使用先进的投切开关,实现过零投切,无涌流。

第二、智能电容可以实现过压、欠压保护;电容器过温、缺相保护,当电容器内部温度超过60度,电容器将自行切断,提高使用寿命,确保系统安全运行。同时智能电容可以有效的智能控制元件能对本体各项运行参数进行自诊断,一旦出现自检故障,整机快速响应,退出运行。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次