处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

查找损坏的电解电容方法

查找损坏的电解电容方法
来源:网络整理 时间:2019-07-16

电解电容在电器设备中的用量很大,故障率很高。电解电容损坏有以下几种表现:一是完全失去容量或容量变小;二是轻微或严重漏电;三是失去容量或容量变小兼有漏电。

电解电容器是指在铝、钽、铌、钛等金属的表面采用阳极氧化法生成一薄层氧化物作为电介质,以电解质作为阴极而构成的电容器。

电解电容器的漏电阻测量方法及过程详解和注意的事项。

漏电流是电解电容器的三大主要性能指标(电容量、损耗角正切值和漏电流)之一,漏电流过大会直接影响电容在电路中的滤波、隔直流等效果,而在使用大容量电解电容器的长时间定时电路中,该指标对电路的定时精度影响更大。因此,在制作要求较高的电路前,很有必要先测试一下这一重要指标。

查找损坏的电解电容方法:

(1)看:有的电容损坏时会漏液,电容下面的电路板表面甚至电容外表都会有一层油渍,这种电容绝对不能再用;有的电容损坏后会鼓起,这种电容也不能继续使用;

(2)摸:开机后有些漏电严重的电解电容会发热,用手指触摸时甚至会烫手,这种电容必须更换;

(3)电解电容内部有电解液,长时间烘烤会使电解液变干,导致电容量减小,所以要重点检查散热片及大功率元器件附近的电容,离其越近,损坏的可能性就越大。

通常电解电容器损坏有以下原因:

1、整流管损坏

当整流桥中有一个整流管被击穿时,整流后的电压将出现交流成分,滤波电容器上出现反向电压,滤波电容器因此而损坏。

2、电压分配不均

当均压电阻中有一个损坏时,互相串联的两组电容器上的电压分配变得不均衡,则电压较高的电容器容易损坏。

3、电容器漏电电流过大

电解电容接入电路时,是存在漏电流的。正常情况下,漏电流是很小的。但如果由于电容器老化,或由于电容器本身的质量较差等原因,漏电流将增大,使电解电容器将因严重发热而损坏。

电解电容器的漏电阻测量方法:

当用万用表检测电解电容器漏电电流大小的时候,万用表红表笔接电解电容负极,黑表笔接正极,刚接触瞬间,万用表指针即向右偏转较大幅度(对于同—电阻挡,容量越大,摆幅越大),接着逐渐向左回转,直到停在某一位置,此时的阻值便是电解电容的正向漏电电阻,此值越大, 说明漏电电流越小,电容性能越好。

然后,将红、黑表笔对调检测,。万用表指针将重复上述摆动,但此时所测阻值为电解电容的反向漏电电阻,此值略小于正向漏电电阻,即反向漏电电流比正向漏电电流要大。

实际使用经验表明,电解电容的漏电电阻一般应在几百千欧以上,否则不能正常工作。在检测中,若正向、反向均无充电的现象,即指针不动,说明电容容量消失或内部断路;如果阻值很小或为零,则说明电容漏电或已击穿损坏,不能使用。

在检测时,应注意选用合适的量程,一般情况下,1~47uF的电容可用Rx1kΩ挡,大于47uF的可用Rx 100Ω挡。当电容器的耐压值大于万用衣内部电池电压值时,可根据电解电容器正向充电时漏电电流小、反向充电时漏电电流大的特点,采用Rx10kΩ挡对电解电容器进行反向充电,观察表针停留处是否稳定(即反向漏电电流是否恒定),由此判断电容器质量,准确度较高。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次