处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何辨别真假固态电容

如何辨别真假固态电容
来源:网络整理 时间:2019-07-10

现在的主板供电都宣称自己是固态供电云云,我们不能只单方面听厂家人员说。我们自己也得辨别一下看看,那么如何自己来认识固态电容。上好的真正的固态电容,这种电容是公认好的板卡电容,采用上好的贴片式工艺,不过成本也应该是的一种吧。还分为若干级别,比如SVP系列(似乎也有直插封装的)。

不是顶级,但也是很好了 常见的日本化工 Nippon chemi con (NCC)PS 铝聚合物超低阻系列,采用直插式工艺,虽然没有紫色三洋的好,但是也是很好的电容了。

经济型固态电容 比前两者要差一点,但是胜在价格,一般在低端号称固态电容供电的主板上可以看见!

目前,在昂达与七彩虹主板上,看到R5固态电容的情况会更多。一直使用旧版的R5看来事非常正确的,不可否认R5是现在主板上应用的顶级电解,5毫欧的esr,一般固态比液体电解的优势,比如低温不会对esr影响太多,每降低20摄氏度寿命增加10倍,而电解是4倍。

号称军用级别富士通固态电容,常见于七彩虹和昂达主板,质量和性能还比较让人放心,用了这个电容的板子就没那么容易暴浆。

(左)贴片式电解电容(右)铝壳固态电容(可以看见防爆纹)有一个很简单的辨别固态和电解电容的方法,看顶部是否有X状或K状的防爆纹,一般有就是电解电容!有的电解电容也采用贴片式设计,而有的电解电容外包一层铝壳,被有的厂家拿出来忽悠用户说是固态电容。

常见的固态电容总的来说,一般为以下五种:

这种电容是公认好的板卡电容,我个人也喜欢这种,不过成本也应该是的一种吧。还分为若干级别,比如SVP系列(似乎也有直插封装的)

日本化工 Nippon chemi con (NCC) 【型号】PS 铝聚合物超低阻系列 这一种也是不错的。个人觉得比前两者要差一点,具体没作过了解图片点击可在新窗口打开查看。

上面介绍的三种都是铝壳的,其实还有包皮系列的固态电容。

早出现的固态电容就是这一种,当年在高端电器上才会用到的极品电容。注意:左边那个“SACON”是假洋鬼子,图片点击可在新窗口打开查看外形和标识很容易让人误认为是三洋OS-CON固态电容,其实是个台系普通铝电解电容。

号称军用级别富士通固态电容,常见于七彩虹和昂达主板,质量和性能还比较让人放心,用了这个电容的板子就没那么容易暴浆。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次