处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

接地电阻测试仪使用与注意事项

接地电阻测试仪使用与注意事项
来源:网络整理 时间:2019-07-05

接地电阻测试仪使用与注意事项

一、测试方法:

1、将仪表放置水平位置,检查检流计的指针是否在中心线上,否则应用零位调整器将其调整于中心线上。

2、将“倍率标度”置于倍数,慢慢转动发电机的摇把,同时转动“测量标度盘”使检流计的指针指于中心线上。

3、当检流计的指针接近平衡时,加快发电机摇把的转速,使其达到每分钟120转以上,同时调整“测量标度盘”,使指针指于中心线上。

4、如“测量标度盘”的读数小于1时,应将倍率置于较小的倍数,在重新调整“测量标度盘”以得到正确的读数。

5、在填写此项记录时,应附以电阻测试点的平面图,并应对测试点进行顺序编号。

(接地电阻测试仪‘>接地电阻测试仪)

二、注意事项:

1、接地线路要与被保护设备断开,以保证测量结果的准确性。

2、下雨后和土壤吸收水分太多的时候,以及气候、温度、压力等急剧变化时不能测量。

3、被测地极附近不能有杂散电流和已极化的土壤。

4、探测针应远离地下水管、电缆、铁路等较大金属体,其中电流极应远离10m以上,电压极应远离50m以上,如上述金属体与接地网没有连接时,可缩短距离1/2~1/3。

5、注意电流极插入土壤的位置,应使接地棒处于零电位的状态。

6、连接线应使用绝缘良好的导线,以免有漏电现象。

7、测试现场不能有电解物质和腐烂尸体,以免造成错觉。

8、测试宜选择土壤电阻率大的时候进行,如初冬或夏季干燥季节时进行。

9、随时检查仪表的准确性,(每年送计量单位检测认定一次)

10、当检流计灵敏度过高时,可将电位探针电压极插入土壤中浅一些,当检流计灵敏度不够时,可沿探针注水使其湿润。

(1)使用接地电阻测试仪准备工作

1)熟读接地电阻测量仪的使用说明书,应全面了解仪器的结构、性能及使用方法。

2)备齐测量时所必须的工具及全部仪器附件,并将仪器和接地探针擦拭干净,特别是接地探针,一定要将其表面影响导电能力的污垢及锈渍清理干净。

3)将接地干线与接地体的连接点或接地干线上所有接地支线的连接点断开,使接地体脱离任何连接关系成为独立体。

(2)使用接地电阻测试仪测量步骤

1)将两个接地探针沿接地体辐射方向分别插入距接地体20m、40m的地下,插人深度为400mm,如下图所示。

接地电阻测试使用图解

接地电阻测试使用图解:a)实际操作 b)等效原理

2)将接地电阻测量仪平放于接地体附近,并进行接线,接线方法如下:

①用短的专用导线将接地体与接地测量仪的接线端“E1”(三端钮的测量仪)或与C2、“短接后的公共端(四端钮的测量仪)相连。

②用长的专用导线将距接地体40m的测量探针(电流探针)与测量仪的接线钮”C1“相连。

③用余下的长度居中的专用导线将距接地体⒛m的测量探针(电位探针)与测量仪的接线端”P1“相连。

3)将测量仪水平放置后,检查检流计的指针是否指向中心线,否则调节”零位调整器“使测量仪指针指向中心线。

4)将”倍率标度“(或称粗调旋钮)置于倍数,并慢慢地转动发电机转柄(指针开始偏移),同时旋动”测量标度盘“(或称细调旋钮)使检流计指针指向中心线。

5)当检流计的指针接近于平衡时(指针近于中心线)加快摇动转柄,使其转速达到120r/min以上,同时调整”测量标度盘“,使指针指向中心线。

6)若”测量标度盘“的读数过小(小于1)不易读准确时,说明倍率标度倍数过大。此时应将”倍率标度“置于较小的倍数,重新调整”测量标度盘“使指针指向中心线上并读出准确读数。

7)计算测量结果,即R地=”倍率标度“渎数×”测量标度盘“读数。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次