处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

微调电阻器的检测方法

微调电阻器的检测方法
来源:网络整理 时间:2019-07-02

微调电阻器检测主要包括两个方面:

(1)测其阻值是否与标称阻值相同方法是用万用表的欧姆挡,根据标称阻值选好欧姆挡的量程,将万用表两表笔分别与微调电阻器的两定片引脚相接触,所测的阻值应与标称阻值相同,正常情况下允许有±20%的误差。如测得的阻值偏离标称阻值太多,说明微调电阻器不能使用。

(2)测量微调电阻器的动片与定片引脚间的电阻选好欧姆挡量程,将万用表的两表笔分别接微调电阻器动片引脚与其中一根定片引脚,用螺钉旋具慢慢调整其调节口(活动端),此、缓慢地发生变化,即阻值在逐步递增或逐步递减,终阻值应该是接近标称阻值、或阻值接近于零。在测量的过程申,如果万用表的指针 (或数字显示)没有跳动,说明该微调电阻器是好的。在测量的过程中,如果万用表的指针有明显的跳变,或出现阻值为无穷大的现象,说明微调电阻器性能不良或损坏 (在测量过程中,如果万用表表笔与引脚接触不好,也会出现万用表的指针跳变现象,这一点应特别注意)。

对于使用时间较长的微调电阻器,可能出现动片触点与电阻体接触不良的现象,此时可用酒精擦拭电阻体,故障便可排除。如果出现动片触点与电阻体根本就无法接触的故障时,应更换好的微调电阻器或进行修理。其方法是将动片上的触点向里弯曲一些便可。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次