处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电阻器自发热影响分析和计算

电阻器自发热影响分析和计算
来源:网络整理 时间:2019-07-01

对于简化的比率计RTD系统的简化设计,需要考虑信号路径中电阻器自发热引起的误差,才能防止它们所导致的不希望出现的误差级。

该设计针对比率计测量设计,因此模数转换器(ADC)的终转换结果直接取决于参考电阻器 RREF的绝对值。由于RREF上有激励电流经过,因此它会消耗电源并发热,从而可引起电阻变化,影响系统精确度。此外电阻器自发热影响在电流感应或功率 测量等众多其它应用中也很重要,其取决于电阻器绝对值,因为在电阻器消耗电源时它可能会改变阻值。

电阻器的温度系数(或TC)规定了电阻器温度变化时电阻的变化范围。电阻器TC的单位一般是每摄氏度百万分之一(ppm/°C)。一个1%电阻器具有大约 +/-100ppm/°C 的 TC,而高精度金属箔电阻器则提供不足 0.1ppm/°C 的TC。一般来说,较小表面安装组件(0201、0402、0603 等)在功率耗散方面效率较低,因此具有极高的自发热系数 θSH,有时高达 1000°C/W 以上!这些较小电阻器的额定功率级通常小于 0.1W,但其温度会随功率耗散极其快速地变化。尽管电阻器产品说明书中通常不提供自发热系数。

电阻器自发热影响的分析和计算

但通常都包含功率额定值下降曲线,您可通过该曲线反向计算出自发热系数。功率额定值下降曲线可在不超过指定温度情况下,针对环境温度规定电阻器的 功耗。另外,电阻器也不可能在100%额定耗散(TMAX_PWR100%)、85°C 下工作。您可通过该温度、工作温度以及电阻器的功率额定值计算出针对SH 的值。您现在可凭借计算得出的自发热系数确定热增加量,从而可使用公式计算功率耗散所引起的电阻变化。因此,您可根据电阻变化确定对终系统精度的影响。 因此下次再设计需要高精度电阻器值的系统时,一定要考虑电阻器自发热因素!

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次