处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

精密电阻是什么_精密电阻和普通电阻的区别

精密电阻是什么_精密电阻和普通电阻的区别
来源:网络整理 时间:2019-06-27

精密电阻是什么?

精密电阻,是指电阻的阻值误差、电阻的的热稳定性(温度系数)、电阻器的分布参数(分布电容和分布电感)等项指标均达到一定标准的电阻器。

精密电阻和普通电阻的区别

材料性能上的差别:在一定的温度范围内,精密电阻的误差比普通电阻的误差小很多。

实质上的差别:制作精密电阻的材料温度稳定性要高于普通电阻的材料。例如,普通电阻的误差有1%~5%,而精密电阻的误差只有0.1%甚至更小。

(误差说明:比如0.1%精度的电阻,就是一个综合误差,实际上是说,在常温下(比如10℃-35℃)、1年之内,包括所有的误差,应该仍然能保证电阻在0.1%之内。)

成本上的差别:由于精密电阻采用了温度稳定性更高的材料,因此成本上也就比普通电阻高的多。

数字型号上的差别:普通电阻标有3个数字,前两个是有效数字,后一个是乘方,例如:152表示15*10的平方=1500欧姆精密电阻标有4个数字,前三个是有效数字,后一个是乘方,例如:1502表示150*10的平方=15000欧姆

色环读数上的差别:普通电阻与精密电阻的色环读法是相同的,只是普通电阻只有前两位是数字,而精密电阻前三位都是数字,第四环倍率,第五环误差,所以精密电阻又叫五色环电阻。

应用上的差别:由于成本较高,相比普通电阻,精密电阻主要用在高精度的信号转换、桥电路、取样电路、精密分压电路等等。

一般来说电阻在电路中的应用一般是限流和分压,限流部分不用考虑精密电阻,分压部分可分二种

1、电压的精度对后继电路影响不太大,此处分压电阻用普通的;

2、电压的精度对后继电路影响极大,此处分压电阻用高精度的。

总而言之精密电阻可以代替普通电阻,而普通电阻不能代替精密电阻。如果用普通电阻来替换精密电阻的话会导致实验或者测试的结果出现差值,从而给你自己带来不便。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次