处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

滑动变阻器和用电器串联

滑动变阻器和用电器串联
来源:网络整理 时间:2019-06-25

滑动变阻器和用电器串联:

如图1,电源电压保持不变,开关闭合后,当滑片P向右移动时,电流表和电压表的示数如何变化?

分析:当滑片P向右滑动时,滑动变阻器的电阻RP增大,电路总电阻R总增大,所以电流减小(即A示数减少)。滑动变阻器的电压UP增大还是减小呢?滑动变阻器的电阻RP增大而电流IP减小,根据公式UP=IP^RP的大小是如何变化呢?

其实,根据RP增大而IP减小这是不能判断UP的变化情况的。所以我们要用另一种方法来做出判断:即UP=U总—UL。因此要先判断出灯泡电压UL的变化。

灯泡的电压UL=IL^RL因为IL变小,RL不变,所以UL变小(即V1示数减少)。滑动变阻器的电压UP=U总—UL,U总不变,UL变小,以UP变大。(即V2示数增大)。

以上分析过程我们可用以下简洁的方式表示。

电流流向法解滑动变阻器的连接

连接滑动变阻器一-般分为两类: -类是根据电路图连接滑动变阻器。解法:先分析电路图中电流的流向。即滑动变阻器中电流流过的是电阻的左端还是有端;然后根期电流的流向连接滑动变阻器,如果电路图中电流是从借动变阻器左编线圈流过。那么实物用中滑动变阻器下端就- -定要接左缩。反之则接右端。

例1图1是某兴趣小组测量小灯泡电功率的部分实验电路,在阁2中州笔两线代替导线。使其成为充整的实验电路。

分析

电路图1中。电筑是从骨动变阻器线圈的有端流过因此实物图中。带动变阻的下端- 一定要接在有端。本题答案为滑动变阻器的有下接到开关的右到。实际应用中要往意:如果电路图和实物图的元件位置不-致时要灵括处理。

第二类是按要求连接滑动变阻器,这类题在重庆中考中出现的概率极大,解法:先分析题目对滑动变阻器移动方向的要求。即弄清滑片要向左还是向有移;然后分析移动后,电流是要变大还是变小;题目经常以“让灯变亮”成者是“电流表示数变小”等形式来表述移动的结果。如果题目要求电流变大。那么衡动变阻器上电流流经的线周要变短。假如前面要求是向方称。那么线圈中电流- -定要经过有端。这时下端就只能接右端了。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次