处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

精密可调电阻与精密电位器的七大区别

精密可调电阻与精密电位器的七大区别
来源:网络整理 时间:2019-06-21

精密电位器也叫精密可调电位器,是一种能以较高精度调节自身电阻的可变电阻器。分有带指针,不带指针等形式,调整圈数有5 圈,10 圈等数种。该电位器除具有线绕电位器的相同特点外,还具有线性优良,能进行精细调整等优 点,可广泛应用于对电阻实行精密调整的场合,主要参数为阻值、容差、额定功率。广泛用于电子设备,在音响和接收机中作音量控制用。

精密电位器在国外亦称为精密可调电阻或可变电阻器,在中国精密可调电阻与精密电位器是区分开的。从精密可调电阻、电位器的结构和工作与原理上来看,其两种电子元件是基本相似的,但实质上还有有一定区别的,那精密可调电阻和精密电位器之间有什么样的差异呢?它们之间难到没有一样的地方吗?下面由小编为你解开谜底。

精密可调电阻标注方式

精密可调电阻也称玻璃釉精密可调电阻,是多圈可调电阻,可以用螺丝刀一直旋转,颜色一般是蓝色,有三个脚,分别为国产(成都产)和美国BOURNS(邦士)品牌。一般精密可调电阻的标注方式有以下两种:

精密可调电阻标注方式一、小信号电路中应用的可变电阻器,一般只关心它的标称阻值,对功率无要求。

精密可调电阻标注方式二、可变电阻器采用直标法表示标称阻值,即直接将标称阻值标注在可变电阻器上。在大电流应用的场合,可变电阻器还同时标注出额定功率参数。另外小型可变电阻器的标注阻值采用3位数表示方法,这与电阻器的标注方法一样。

在说区别之前,我们先给大家说一下精密电位器跟精密可调电阻之前的共同点,只看前两个字,应该都可以猜到,两种都数据精密型,也就是精度相对较高的电子元器件。同时在某些时候的某些应用功能上面,确实是可以共用的。具体的后面在详细说明。很多人其实不清楚的是两者之间的区别,经常将两种元器件搞混淆。所以今天主要为大家介绍两者之间区别。深圳百通先从事精密电阻生产销售数十年,积累了相关丰富的经验及技术,同时也对两者间区别再清楚不过了,这数十年的工作经验把精密电位器和精密可调电阻之间的区别分为一下七大点。

精密可调电阻与精密电位器的七大区别

点、使用寿命:精密电位器结构牢固,使用寿命长。但是由于精密电位器使用频繁,加上它有机械运动,所以在同一台机器中往往电位器会先在精密可调电阻前面损坏;而精密可调电阻结构简单,调节不当容易损坏,寿命较短,但是因为使用频率低,所以没有显现他使用寿命短的缺点。

运用寿命:精密电位器构造结实,运用寿命长。可是由于精密电位器运用频频,加上它有机械运动,所以在同一台机器中一般精密电位器会先在精密可调电阻前面损坏;而精密可调电阻构造简略,调理不当简单损坏,寿命较短,可是由于运用频率低,所以没有闪现他运用寿命短的缺陷。

第二点、安装位置和使用频率:精密电位器安装在电路板上或机壳上,无论采用哪种安装方式,他的操纵柄需要伸出机壳外,一方便调节,机器在使用过程经常会调节电位器;而精密可调电阻安装在电路板上,使用过程中通常不调节,只在故障检修中进行阻值调节。

装置方位和运用频率:精密电位器装置在电路板上或机壳上,不管选用哪种装置方法,他的操作柄需求伸出机壳外,一便利调理,机器在运用进程常常会调理电位器;而可调电阻装置在电路板上,运用进程中一般不调理,只在毛病维修中进行阻值调理。

第三点、操作柄:精密电位器有带操作柄,而可调电阻器没有操作柄。

第四点、体积:精密电位器的体积大,构造结实,运用寿命长。而精密可调电阻的体积小,运用寿命也要短一些。

第五点、联数:精密电位器有双联电位器,而精密可调电阻没有。

第六点、抗搅扰功能:精密电位器金属外壳在电路中接地(操作柄与外壳相连),这么调整精密电位器时搅扰比较小,可以达到按捺搅扰的意图;而精密可调电阻无接地引脚,调理时会受人体感应的搅扰。

第七点、阻值散布特性:精密电位器的输出特性有多种函数特性,不一样精密电位器的电阻体的散布特性均不一样;而精密可调电阻的电阻体散布特性是一样的。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次