处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

绕线电阻制作过程及阻值怎么看

绕线电阻制作过程及阻值怎么看
来源:网络整理 时间:2019-06-20

绕线电阻器简介

绕线电阻器是用康铜丝或锰铜丝绕在绝缘骨架上制成。它有很多优点:耐高温、精度高、功率大。但其调频特性差,这主要是由于其分布电感较大。在低频的精度仪表中被广泛应用。

绕线电阻器是用镍铬线或锰铜线、康铜线绕在瓷管上制成的,分固定式和可调试两种。绕线电阻器的特点是阻值精度极高,工作时噪声小、稳定可靠,能承受高温,在环境温度170℃下仍能正常工作。但它体积大、阻值较低,大多在100KΩ以下。另外,由于结构上的原因,其分布电容和电感系数都比较大,不能在高频电路中使用。这类电阻通常在大功率电路中作降压或负载等用。

线绕电阻器的种类

线绕电阻器的种类较多,一般可分为固定式和可调式两种。

常用的线绕电阻器有:RX20型、RX21型、RX22型被釉线绕电阻器,RX25型涂漆线绕电阻器,RX24型功率型线绕电阻器,RX10、RX12型精密线绕电阻器,RXG5型线绕瓷壳电阻器等。

由于线绕电阻器具有精度较高、稳定性较好的特点,因此可用于仪器仪表的电路中,如指针式万用表的分压、分流电路,也可用于电阻箱电路。又因其能承受较大的功率,也用在电源电路中做限流电阻,但由于其具有较大的电感,故不能用于高频电路(对电路有干扰)。

线绕电阻器工作原理

线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上再经过绝缘封装处理而成的一类电阻器,如图所示,电阻丝一般采用一定电阻率的镍铬、锰铜等合金制成,绝缘骨架一般采用陶瓷、塑料、涂覆绝缘层的金属骨架。具有温度系数小,精度较高的特点。在线绕电阻器中,有一种用陶瓷做骨架,在电阻器的外层涂釉或其他耐热并且散热良好的绝缘材料的大功率线绕电阻器,线绕电阻器的特点是耗散功率大,可达数百瓦,主要用作大功率负载,能工作在150℃~300℃温度的环境中。

在线绕电阻器中,还有一种可调线绕电阻器,它是在线绕的外面装有可移动的卡环作为接触引出端,在釉(漆)层上面留有狭长的窗口,露出绕线接触道,卡环通过触点在接触道上移动就可以调节阻值,所以是一种可变电阻器。常见的有被釉线线绕电阻器和涂漆线绕电阻器两种。

绕线电阻的作用

线绕电阻器是用电阻丝绕在绝缘骨架上构成的,一般采用有一定电阻率的媒介,如镍铬、锰铜等合金制成。绕线电阻器主要用来在低频交流电路中发挥降压、分流、负载、反馈、转能、匹配等作用,或在电源电路中起到吸收器和分压器的作用,也可用作震荡回路和变压器内衰减调整及脉冲形成电路中的分流器。此外,也可用于整流器中滤波级电容器的放电和消火花。同时可广泛应用于家电、医疗设备、汽车行业、铁路、航空、军用设备仪器等领域。

绕线电阻制作过程

制作思路大体是这样的:绕线电阻是将电阻丝按一定方向缠绕在绝缘棒或绝缘柱上,但是这种单螺旋绕线电阻接在电路中会产生电感效应,影响准确度。为了消除这种影响,于是采用双螺旋反向缠绕的方法,让两个线圈产生的电感量相互抵消,整个绕线电阻对外电路呈现无感或者微感,这便是无感绕线电阻。工作原理是让两个磁场方向相反的线圈相互抵消各自的电感量,对外电路呈现出来无感或微感的特征。

绕线电阻怎么看阻值和功率

将该电阻和滑动变阻器串联在同一电路中,用电流表测出通过该电阻的电流I,用电压表测出该电阻两端的电压U,由R=U/I算出该电阻阻值,由P=UI算出功率即可。

线绕电阻器应用领域

线绕电阻器和有载调压都是指的变压器分接开关调压方式,区别在于无励磁调压开关不具备带负载转换档位的能力,因为这种分接开关在转换档位过程中,有短时断开过程,断开负荷电流会造成触头间拉弧烧坏分接开关或短路,故调档时必须使变压器停电。因此一般用于对电压要求不是很严格而不需要经常调档的变压器。而有载分接开关则可带负荷切换档位,因为有载分接开关在调档过程中,不存在短时断开过程,经过一个过渡电阻过渡,从一个档转换至另一个档位,从而也就不存在负荷电流断开的拉弧过程。

一般用于对电压要求严格需经常调档的变压器。 大多数变电站是户外空气绝缘变电站,变电站内,所有一次设备按照主结线的连接要求各自独立敞开布置,控制和保护装置绝大多数布置在控制室内,因此这种变电站占用土地面积大、环境效果差、可靠性低、运行和维修成本高。气体绝缘金属封闭变电站即GIS变电站与户外空气绝缘变电站相比,可靠性高、使用寿命长,但其一次投资成本高。正在研究和开发的一种新型的变电站—现代紧凑型变电站,综合了这2种变电站的优点。以下将从技术经济优化出发,讨论现代紧凑型变电站及其基于现代微机、光电、通信技术的一次和二次设备集成技术,并分析这种变电站所产生的技术经济效益。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次