处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

限流电阻是什么电阻及计算方法

限流电阻是什么电阻及计算方法
来源:网络整理 时间:2019-06-19

限流电阻是什么电阻

限流电阻串联在电路里,限制电路电流的电阻。,限流电阻的阻值一般较小,而容量(瓦数)较大,

种是直接保护用的限流电阻。这个电阻依据安全功率选用用碳膜、线绕、水泥电阻都可以。

第二种用法是间接保护。利用主干电路中一个低阻值电阻串联接地,提取参考电压,供给电源管理电路控制开关管自动限流。这个低阻值电阻如果低于0.5欧姆就只能用金属膜电阻或绕线电阻来做。

限流电阻阻值的计算

限流电阻的大小的选择

学习单片机入门的个例子都是点亮一个LED灯

原理图如下:

这里面有一个小灯 一段连接5V 通过一个电阻到单片机的IO。

这个电阻就是限流电阻 怎么取值呢,通过下面的例子来说明,一般根据LED灯技术参数 压降都1.7V左右 工作的电流在5mA--20mA

通过简单的公式来说

R=(5V-1.7V)/(5mA--20mA) =165欧姆--660欧姆之间

下面通过一个mulTIsim的仿真来说明一下

当限流电阻是680欧姆的时候 LED红灯的压降1.66V 算出的电流时4.912mA

LED小灯不亮

当限流电阻是620欧姆的时候,算出的电流时5.386mA,LED小灯亮

功放电源加启动限流电阻的计算方法

在音频大功率放大器中,电源大都使用了大功率变压器,并且次级整流后使用了2万~4万微法的电容。由于启动加电之前,变压器铁芯尚未磁化,电容也尚未充电,因此加电的瞬间会使市电趋于短路,产生很大的启动电流,这时就容易使规定的保险丝损坏。同时电容的快速充电也会产生很大的冲击噪声,甚至能造成功放中某些电路或扬声器的损坏。因此有些功放中电源设有限流电阻,启动电流受到阻尼,使次级电压缓慢上升,达到规定值后旁路该电阻,使电路工作更安全。下面介绍该电阻的计算方法:

1.电阻值的计算

通过变压器额定功率计算初级电流I=P/U=P/220,所串连的电阻就是将电流限定在这一电流值I之内,则电阻R=U/I=220/I=220的平方/P=48400/P(Ω),变压器功率值可通过有关变压器手册查找。

2.电阻耗散功率值的计算

由于功放处于静态工作时,除变压器自身功耗外,还有一些轻负载产生一定的功耗,所以在确定电阻耗散功率值时,好实际测量初级电流值,根据P=I平方R计算电阻功率值。在实际应用中应取3倍以上的功率电阻即PB=3I平方R(W),这样电阻不至于发热而损坏。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9411次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9103次