处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

金属氧化膜电阻主要参数

金属氧化膜电阻主要参数
来源:网络整理 时间:2019-06-18

金属氧化膜电阻概况

金属氧化膜电阻器就是以特种金属或合金作电阻材料,用真空蒸发或溅射的方法,在陶瓷或玻璃基本上形成氧化的电阻膜层的电阻器。

氧化膜电阻的特点:由于其本身即是氧化物,所以高温下稳定,耐热冲击,负载能力强。但其在直流下容易发生电解使氧化物还原,性能不太稳定。

金属氧化膜电阻用途

金属氧化膜电阻目前广泛用于电力自动化控制设备,某些仪器或装置需要长期在高温的环境下操作,使用一般的电阻会未能保持其安定性。在这种情况下可使用金属氧化膜电阻(金属氧化物薄膜电阻器),它是利用高温燃烧技术于高热传导的瓷棒上面烧附一层金属氧化薄膜(如氧化锌)并在金属氧化薄膜车上螺旋纹做出不同阻值,然后于外层喷涂不燃性涂料。它能够在高温下仍保持其安定性,电阻皮膜负载之电力亦较高。

金属氧化膜电阻的性能特点

金属膜电阻器一般采用真空蒸发工艺制得,即在真空中加热合金,合金蒸发,使瓷棒表面形成一层导电金属膜。刻槽和改变金属膜厚度可以控制阻值。它的耐热性、噪声电势、温度系数、电压系数等电性能比碳膜电阻器优良。金属膜电阻器的制造工艺比较灵活,不仅可以调整它的材料成分和膜层厚度,也可通过刻槽调整阻值,因而可以制成性能良好,阻值范围较宽的电阻器。

金属氧化膜电阻主要参数

主要参数

(1)标称阻值:标称在电阻器上的电阻值称为标称值……单位: Ω, kΩ,MΩ,标称值是根据国家制定的标准系列标注的,不是生产者任意标定的,不是所有阻值的电阻器都存在。

(2)允许误差:电阻器的实际阻值对于标称值的允许偏差范围称为允许误差。误差代码:F 、 G 、 J、 K… (常见的误差范围是:0.01[[%]],0.05[[%]],0.1[[%]],0.5[[%]],0.25[[%]],1[[%]],2[[%]],5[[%]] 等)

(3)额定功率:指在规定的环境温度下,假设周围空气不流通,在长期连续工作而不损坏或基本不改变电阻器性能的情况下,电阻器上允许的消耗功率。常见的有1/16W 、 1/8W 、 1/4W 、 1/2W 、 1W 、 2W 、 5W 、10W。

阻值和误差的标注方法

(1)直标法—将电阻器的主要参数和技术性能用数字或字母直接标注在电阻体上。

(2)文字符号法—将文字、数字两者有规律组合起来表示电阻器的主要参数。

(3)色标法—用不同颜色的色环来表示电阻器的阻值及误差等级。普通电阻一般有4环表示。精密电阻用5环。(4)数码法:用三位数字表示元件的标称值。从左至右,前两位表示有效数位,第三位表示10^n(n=0~8)。当n=9时为特例,表示10^(-1),0-10欧带小数点电阻值表示为XRX、RXX。

确定环色环电阻

(1)四环电阻:因表示误差的色环只有金色或银色,色环中的金色或银色环一定是第四环。(2)五环电阻:此为精密电阻。a.从阻值范围判断:因为一般电阻范围是0-10M,如果我们读出的阻值超过这个范围,可能是环选错了。b.从误差环的颜色判断:表示误差的色环颜色有银、金、紫、蓝、绿、红、棕。,里靠近电阻器端头的色环不是误差颜色,则可确定为环。

识别色环电阻的阻值目前,电子产品广泛采用色环电阻,其优点是在装配、调试和修理过程中,不用拨动元件,即可在任意角度看清色环,读出阻值,使用方便。一个电阻色环由4部分组成(不包括精密电阻)。四个色环的其中、二环分别代表阻值的前两位数;第三环代表10的幂;第四环代表误差。

发展趋势

1、小型化、高可靠性;

2、分立的小型金属膜电阻器仍有广泛的用处,但将进一步缩小体积,提高性能,降低价格;

3、在消费类电子产品中,碳膜电阻器仍占优势,而精密的电阻器则将以金属膜电阻器为主;

4、为适应电路集成化、平面化的发展,对片状电阻器的需要将明显增加;通用型将倾向于发展厚膜电阻器,而精密型则仍将倾向于薄膜类中的金属膜和金属箔电阻器;

5、发展组合的电阻网络。

金属氧化膜电阻器与金属膜电阻器的比较

国与金属膜电阻器相比,金属氧化膜电阻器有较好的抗氧化性和热稳定性。

2有极好的脉冲、高频过负荷性,力学性能也较好。

3 由于导电膜层较厚,阻值范围较小,在10-200kQ之间,主要用来补充金属膜电阻器低阻值电阻器的不足。

E 温度系数比金属膜电阻大。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次