处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电炉丝与镍铬丝的区别

电炉丝与镍铬丝的区别
来源:网络整理 时间:2019-06-17

电炉丝

电炉丝是以优质铁铬铝、镍铬电热合金丝为原料,采用计算机控制炉丝功率,经高速自动缠绕机缠绕成型。

主要包括铁铬铝合金电炉丝和镍铬合金电炉丝两大类。前者属铁素体组织的合金材料,后者属奥氏体组织的合金材料。此外,还有一些特殊用途的电热合金丝如钨丝、钼丝等。特点是耐高温、升温快、使用寿命长、电阻稳定、功率偏差小,拉伸后螺距均匀,表面光亮洁净,广泛用于小型电炉、马弗炉,采暖空调设备、各类烘箱、电热管及家用电器等。可根据用户需要,设计和生产各种非标准工业及民用炉条。

合金电炉丝是用途广泛、用量的发热材料。它的缺点是工作状态下自身处于很高的温度下(炽热状态),在空气中容易发生氧化反应而烧断;从电热能量转换方面来分析,由于产生部分可见光而使能量损耗;电炉丝往往以螺旋状态使用,通电时会产生感抗效应。

镍铬丝

镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线。

镍铬丝和铁铬铝丝都被称作电热丝,因为它们都属于电热电阻合金,用作电热元件,或发热元件;亦被称作电阻丝,因常被用作电阻元件。镍铬丝具有较高的电阻率,表面抗氧化性好,温度级别高,并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能及可焊性,可广泛应用于冶金、家用电器、机械制造业等做发热元件和电器行业做电阻材料。使用寿命长,但因为含镍,故价格比较高。

电炉丝是用途广泛、用量的发热材料。它的缺点是工作状态下自身处于很高的温度下(炽热状态),在空气中容易发生氧化反应而烧断;从电热能量转换方面来分析,由于产生部分可见光而使能量损耗;电炉丝往往以螺旋状态使用,通电时会产生感抗效应。

电炉丝与镍铬丝的区别

镍铬丝主要化学成分为镍和铬,形状为丝状,因此被称作镍铬丝。镍铬丝又叫镍铬元线,镍铬丝按截面形状可分为镍铬园丝、镍铬扁丝等。

镍铬丝具有较高的电阻率,表面抗氧化性好,温度级别高,并且在高温下有较高的强度,有良好的加工性能及可焊性,可广泛应用于冶金、家用电器、机械制造业等做发热元件和电器行业做电阻材料。使用寿命长。

电炉丝与镍铬丝的比较来看,电炉丝也用镍铬丝制成。

电炉丝主要就是发热的,根据焦耳定律,焦耳定律:电流通过导体产生的热量,跟电流强度的平方、导体电阻和通电时间成正比

所以要想发热好,就必须电阻大,而镍铬丝的电阻率就比较大,所以电炉丝也选用镍铬丝来做。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次