处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

回路电阻测试仪原理及用途

回路电阻测试仪原理及用途
来源:网络整理 时间:2019-06-14

回路电阻测试仪简介

根据电力设备预防性试验规程《 DL/T 596 — 1996 》的要求,各种开关设备的导电回路电阻测试,其测试电流不得小于100A。由于接触面氧化、接触紧固不良等原因导致接触电阻增大,在大电流流过时,接触点温度升高,这更加速接触面氧化,使接触电阻进一步增大,持续下去将产生严重事故,因此有必要经常或定期对接触电阻进行测量。

回路电阻测试仪又称接触电阻测试仪,英文名称:Loop Resistance Tester。详细介绍按新《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我厂按新规程要求设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。

回路电阻测试仪原理

电力系统许多大电流电气设备在预防性试验和交接试验中需要准确测量回路的电阻值。断路器是电力系统重要的电气设备,依照标准《JJG1052-2009回路电阻检定规程》、国标GB763、GB50150和电力行业标准DL/T596对断路器导电回路电阻的测量均作了规定:应采用直流压降法测量,电流不小于100A。

断路器导电回路 的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的测量 有许多种方法。日本学者Isao Minowa提出用超导量子器件测量接触电阻,H.Archi提出利用电解槽法测量接触电阻,波兰学者 Jerzy Kaczarek提出用三次谐波法测量接触电阻,这些方法一般是在实验室条件下进行电接触研究所采用的方法。工程中,通常采用四端子法来测量 实际触点的接触电阻。

以前,通常采用直流双臂 电桥测量断路器的接触电阻。但是,当使用双臂电桥进行断路器导电回路电阻的测量时,由于双臂电桥测量回路通过的是微弱的电流,难以消除电阻较大的氧化膜, 测出的电阻示值偏大,但氧化膜在大的电流下很容易被击穿,不妨碍正常电流通过。因此,测试采用直流压降法测试时,电流不得太小。

高压断路器导电 回路的电阻主要取决于断路器的动、静触头间的接触电阻。接触电阻的存在,增加了导体在通电时的损耗,使接触处的温度升高,其值的大小直接影响正常工作时的 载流能力,在一定程度上影响短路电流的切断能力。因此,断路器每相导电回路电阻值是断路器安装、检修、质量验收的一项重要数据。

由于开关触头之间存在氧 化膜,如果用较小的电流检测,由于氧化膜的影响测试结果一般偏大很多,但氧化膜在大电流下是能被击穿的,理论上,测试电流只要不超过额定电流,应该是越大 越好,但规程在制定的时候考虑到当时国内相关仪器的生产水平,作出了不得小于100A电流的规定。 电力设备与地网导通电阻测试仪

电力设备的接地引下线与 地网的可靠、有效连接是电力设备安全运行及操作人员人身安全的根本保证。虽然在制作接地装置时,已对接地引下线连结处做了必要的防腐处理,但位于土壤中的 连结点,仍会长期受到潮湿等因素的影响,出现接点腐蚀、开断、松脱等现象,导致接地引下线与地网接触点电阻值增大,不能达到电力规程的要求,使设备在运行 中存在不安全隐患,严重时造成设备脱开地网运行。可用于对电力设备接地引下线与接地网或相邻设备之间导通电阻值的精确测量。

地网导通电阻测试仪用于测量接地引下线导通电阻值,通过历年测试值及相邻点测试值比较来判定故障点。地网导通电阻测试仪工作电源由内部锂电池提供,无需外接交流电源,测试过程由单片机控制完成,具有操作简单、测试速度快、测试数据稳定、便于携带等特点。

由于断路器接触电阻很小,只有用很高的电流检测,才能保证一定的精度,抗干扰能力也越强。

用于断路器接触电阻和载流导体电阻的高精度测量,能长时间、稳定输出大电流,符合DL\T845.4-2004《电阻测量装置通用技术条件第四部份:回路电阻测试仪》的相关规定。

回路电阻测试仪特点

1、液晶显示器、高速热敏打印机。

2、本仪器具有体积小、重量轻、抗干扰能力强、精度高、操作方便、保护功能完善等特点。

3、人机对话全键盘操作方式,智能化工作全过程。

4、使用了精密仪用运算放大器和高精度四重积分A/D转换器,结合高性能16位单片机,测量时系统根据信号大小自动切换放大倍数,确保了该产品的测试准确度。

5、本产品还设计了实时日历时钟,为打印、保存数据提供时间依据。

6、数据存储与历史数据浏览功能,可存储大量数据,并具有掉电保护功能。

回路电阻测试仪接线步骤

1、仪器接线:如图二所示,将专用测试线按照颜色红对红,黑对黑,粗的电流线接到对应的I+、I-接线柱扭紧,细的电源线插入到V+、V-的插座内,两把夹钳夹住被测试品的两端。

2、仪器测试线接好后,插上电源线,打开仪器开关,开机菜单显示如下:

3、选择电流为固定值100A,按确认键进行时间选择,其中选择时间包括:脉冲、30秒、1分钟、5分钟、10分钟、连续。选择好时间后按确认键进行测试—查询—设置询环选择,如果要进行测试,可直接按确认键进行测试。

4、选择测试后进行对试品的电阻测试,仪器液晶首先如下界面

5、此时说明仪器正在对试品加电等待电流稳定,几秒钟后进行正在测试界面,开始对测试,说明充电电流已经稳定,此时界面为:

6、此时说明仪器正在对试品加电等待电流稳定,几秒钟后进行正在测试界面,开始对测试,说明充电电流已经稳定,此时界面为:

7、此时按存储键将对当前测试数据进行存储,显示如下界面

回路电阻测试仪用途

1、回路电阻测试仪:接地电阻表

用途及适用范围:接地电阻适用直接测里各种接地装置的接地电阻值,亦可供一般低电阻的测量,四端钮(0~1~ 10~1000规格)还可以测堡土壤电阻率……

2、回路电阻测试仪:单钳回路电阻测试仪

单钳回路接地电阻测试仪性能及特点: 独特单钳设计,可避免双钳式两探头之间相互千扰的误差不必打辅助地桩,直接钳住即可测量。

3、回路电阻测试仪:接地阻抗测试仪

钳式接地电阻计系列里测时,不必使用辅助接地棒,也不须中断待测设备之接地,只要钳夹住接地线或棒,就能里测出对地电阻达0 1020 也能作电流里测。

4、回路电阻测试佼:环路电阻 则试仪

采用微处理器控制,具有高精度和高可靠性。测试时检查三个指示灯检查接线状态是否正确。直读短路保护电流和接地故障电流。测试电阻过热时会自动锁定。

5、回路电阻测试仪:型数字式接地电阻测试仪

该测试仪专门用来测量各类电器设备、避雷针等接地装置的接地电阻值。测试原理先进。

6、回路电阻测试仪:双钳口接地电阻测试仪

具有多种接地电阻测量方法: 无辅助极/三极/四极而极法---适合多种测里环境: 其测里范围为0 002-300K2,可以满足多种要求。

云汉芯城被列入”全国供应链创新与应用试点企业“,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次