处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

莱迪斯和赛普拉斯联手推出新开发套件 简化USB 3.0视频桥接器的设计

莱迪斯和赛普拉斯联手推出新开发套件 简化USB 3.0视频桥接器的设计
来源:EEWORLD 时间:2014-09-26

    该套件采用莱迪斯ECP3 FPGA和赛普拉斯FX3 USB 3.0外设控制器,提供了完整的高清视频参考设计,将在IDF 2014上亮相。

    莱迪斯半导体公司和赛普拉斯半导体公司日前宣布,在Intel开发者大会(IDF)上推出一款具有完整参考设计的低成本开发套件,用于USB 3.0视频桥接器的开发。全新莱迪斯USB 3.0视频桥接器开发套件简化了USB 3.0音频和高清视频的集成,可用于诸多应用领域。该套件采用了莱迪斯的ECP3™ FPGA系列和赛普拉斯的EZ-USB® FX3™ USB 3.0外设控制器。

    USB 3.0的5 Gbps带宽可顺利传输高清视频,而无需会降低图像质量的压缩过程。莱迪斯USB 3.0视频桥接器开发套件包括了开发USB 3.0相机、帧捕捉器、机器视觉系统、监控设备和其他音视频USB 3.0转换系统所需的所有硬件和软件。由于采用了莱迪斯ECP3 FPGA,该套件可支持将视音频数据高速接收和打包成USB 3.0 UVC 和UAC数据帧,而无需采用外部缓存。该套件具有FX3的灵活性,可支持并行、MIPI CSI-2和 LVDS相机接口,以及HDMI和SDI音视频格式。该套件现在莱迪斯商店中有售。

    赛普拉斯USB 3.0事业部高级营销总监Mark Fu说:“新的莱迪斯视频桥接解决方案提供了完整的参考设计,可帮助设计者们将顶级性能的高清视频产品快速推向市场。USB 3.0为种类繁多的应用打开了高清视频的大门。我们的FX3解决方案为下一代产品采用USB 3.0提供了无与伦比的设计灵活性。”

    莱迪斯产品和细分市场营销总监Jim Tavacoli说:“莱迪斯USB 3.0视频桥接器开发套件有诸多好处,例如支持音视频接口标准的灵活性、可扩展性以及输入和预处理的选项,还有随时可量产的小型化低成本参考设计。”

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14(e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次