处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

一文解析限流电阻和分压电阻的不同

一文解析限流电阻和分压电阻的不同
来源:网络整理 时间:2019-06-11

1、限流电阻和分压电阻的区别是什么?外观上没区别,都是电阻,分压和限流是根据具体场景来看的,元器件对电流有要求时,对电流设计时用电阻限流,同理元件对电压有要求时用电阻来调整电压。 任何电阻在任何位置,只要有电流的存在,都有限流和分压作用。我们主要看它所在的位置,担任的主要职责,给它加上合适的名称“限流”或者“分压”。限流的同时有分压,分压的同时有限流。

2、分压电阻:一个9V的电源,要得到一个3V的电压供其他设备使用 ,方法:取20欧姆和10欧姆串联接在这个电源上,从10欧姆电阻两端取出3V电压给外设备。那么这个10欧姆的电阻就该说是分压电阻。

3、一个电阻串联一只LED灯珠,接在12V的电压上,LED两端电压3V左右,电阻上的压降是9V。如接在15V的电压上,LED两端电压还电3V左右,与接在12V的电压上一样,但此时电阻上的压降却是12V了,

任何电阻在任何位置,只要有电流的存在,都有限流和分压作用。我们主要看它所在的位置,担任的主要职能,给他加上合适的职称“限流”或者“分压”。限流的同时有分压,分压的同时有限流。 先举一个“限流”和“分压”分明的例子。 在有分支结构的电路中,通常就很分明。例如一个9V的电源,为了得到一个大约3V的电压供其他微型设备使用。我们可以这样做,取一个20欧姆和10欧姆串联接在这个电源上,从这个10欧姆电阻两端取出3V电压给外设备。那么这个10欧姆的电阻就该说是分压作用,不可以说成是限流。

再如,我们在做实验时,为了防止接线错误,我们通常接上一个保险丝,或者一个小阻值电阻,防止电流过大烧毁设备,这个保险丝(其实就是一个很小的电阻)或者电阻,在这里我们应该说成限流,而不可以说成分压,(其实我们真不希望它分压,可是它还是分去了很小的电压)。在做有滑动变阻器的实验时,我们通常也要串一只小电阻,这个电阻是一样的道理,取限流保护作用。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次