处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

是德科技推出多通道天线校准参考解决方案

是德科技推出多通道天线校准参考解决方案
来源:EEWORLD 时间:2014-09-26

    是德科技(NYSE: KEYS)今天宣布推出多通道天线校准参考解决方案,该方案用于在整合和生产中,校准和描述大规模、多通道、相位阵列天线。这是今年早些时候是德科技提出由必要的测试系统原件构成,包括硬件、软件和测量专业知识的新概念后,推出的系列基于模块参考解决方案的第二个。

    该参考解决方案提升了每秒的天线测试数量,提供了相干相位的多通道并联测量,另外也通过及时数字降频转换(DDC)优化大量数据。该系统用阵列近场窄带测试,为接收器通道校准快速连结多通道天线校准测试环境。

    完整的相位阵列天线能够覆盖成千上万的个体传送与接收模块,校准它们需要很长的时间。这对生产成本和提升生产能力都有了负面影响。是德科技的新型参考解决方案,通过在扩展测试系统灵活性以覆盖范围更广应用设置的同时,大大减少了测量时间。

    “我们的客户一直在寻找可扩展的、多通道天线阵列测试解决方案,这些方案需要有良好的窄带敏感度,并可以在未来扩展到宽带测量情景中,” 是德科技模块化解决方案营销经理Mario Narduzzi说。“新的参考解决方案提供的相位相干取样可以覆盖所有输入通道、软件模板案例包括相关的量级和相位测量,所以客户可以减少过程中的难点,提升单元间大规模相位阵列天线的校准水平。”

    新的多通道天线校准参考解决方案可以从5插槽(多至14插槽)的8数字转换器通道扩展到40通道。此外,它提供了超稳定的相干通道(通道间的相位差小于1)、分析带宽灵活性(数字降频转换300 MHz,无数字降频转换600 MHz)以及每秒高达一百万的窄带测量。

    是德科技的参考解决方案包括使用高度优化的程序源代码案例,这些代码应用于展示用户如何充分利用他们的测试系统的特定应用。是德科技已经展示,参考解决方案可以对特定应用进行测试解决方案的快速评估,同样可以大幅减少新的测试系统连结测试环境所需的时间。

ICkey(云汉芯城)是一家一站式电子元器件采购网, 提供Digikey、Mouser(贸泽)、Element14e络盟)、Wpi(大联大)、Future(富昌)、Avnet(安富利)、Arrow(艾睿)、Chip1stop、Onlinecomponents、Master等主流供货商的芯片采购服务,在IC采购, 元器件交易和IC交易业务领域中排名的在线采购平台。

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22000次
2 1N4001 0.19MB 17867次
3 DAC1220E 0.95MB 15865次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15822次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14004次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11679次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9279次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9066次
9 DS1337U+ 0.28MB 9063次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8981次