处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片电阻的阻值识别方法

贴片电阻的阻值识别方法
来源:网络整理 时间:2019-06-06

贴片电容在电子行业中的应用体现的是调节电流的作用,将电阻接在电路中后,电阻器的阻值是固定的一般是两个引脚,它可限制通过它所连支路的电流大小。贴片电阻可分为两大类:常规系列厚膜贴片电阻和高精度高稳定性贴片电阻。下面我们来具体了解一下贴片电阻的阻值识别方法是怎样的。

贴片电阻的阻值识别

电阻元件的电阻值大小一般与温度,材料,长度,还有横截面积有关,衡量电阻受温度影响大小的物理量是温度系数,其定义为温度每升高1℃时电阻值发生变化的百分数。在通常的贴片电阻电阻表面都标识数字,或用字母来表示,阻值数法如下。

1.、二位数代表的是电阻的实数

2.第三位开始的数字如是0就代表几十欧(10~99欧之间)列:100就为10欧的电阻、990为99欧的电阻。

3.第三位开始的数字如是1就代表几百欧(100~999欧之间)例:101为100欧、151为150欧、951为950欧。

4.第三位开始的数字如是2就代表几千欧(1000~9999欧之间)例:102为1K、152为1.5K、992为9.9K。

5.第三位开始的数字如是3就代表几十K(10K~99K之间)例:103为10K、223为22K、993为99K。

6.第三位开始的数字如是4就代表几百K(100K~999K之间)例:104为100K、204为200K、854为850K。

7.第三位开始的数字如是5就代表几M(1M~9.9之间)例:105为1M、155为1.5M955为9.5M。

8.第三位开始的数字如是6就代表十M(100K~999K之间)例:106为10M566为56M。

9.对于四个数字的标法就是前三位为实数,第四位为倍数。1001为1K、1002为10K、1005为10M。

电阻器阻值标示方法

1、直标法:用数字和单位符号在电阻器表面标出阻值,其允许误差直接用百分数表示,若电阻上未注偏差,则均为±20%。

2、文字符号法:用阿拉伯数字和文字符号两者有规律的组合来表示标称阻值,其允许偏差也用文字符号表示。符号前面的数字表示整数阻值,后面的数字依次表示位小数阻值和第二位小数阻值。表示允许误差的文字符号文字符号:DFGJKM允许偏差分别为:±0.5%±1%±2%±5%±10%±20%

3、数码法:在电阻器上用三位数码表示标称值的标志方法。数码从左到右,、二位为有效值,第三位为指数,即零的个数,单位为欧。偏差通常采用文字符号表示。

4、色标法:用不同颜色的带或点在电阻器表面标出标称阻值和允许偏差。国外电阻大部分采用色标法。

黑-0、棕-1、红-2、橙-3、黄-4、绿-5、蓝-6、紫-7、灰-8、白-9、金-±5%、银-±10%、无色-±20%

当电阻为四环时,后一环必为金色或银色,前两位为有效数字,第三位为乘方数,第四位为偏差。

当电阻为五环时,後一环与前面四环距离较大。前三位为有效数字,第四位为乘方数,第五位为偏差。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次