处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可调电阻怎么测量好坏

可调电阻怎么测量好坏
来源:网络整理 时间:2019-06-06

可调电阻怎么测量好坏

检测贴片可调电阻器时,可采用在路测量。也可采用开路测量。一般情况下,先采用在路测量,如果在路检测无法判断贴片可调电阻器的好坏的情况下,再采用开路测量。在路测量主板中的贴片可调电阻器的方法如下:

1、将主板的电源断开,如果测量主板CMOS电路中的贴片可调电阻器,应该把电池也卸下,如图1所示为主板CMOS电路中的电池。

2、对贴片可调电阻器进行观察,看待电阻器是否损坏,有无烧焦、有无虚焊等情况。如果有,则贴片可调电阻器已经损坏。

3、如果待测贴片可调电阻器的外观没有问题,则根据贴片可调电阻器的标注,读出贴片可调电阻器的阻值。如图2所示贴片可调电阻器的标注为330,它的阻值应为“33Ω”,即为“33*10的0次方”。

4、清洁电阻器的两端焊点,去除灰尘和氧化层。

5、清洁完后,开始准备测量。根据贴片可调电阻器的标称阻值将数字万用表调到欧姆挡200量程,如图3所示。接着将万用表的红、黑表笔分别搭在贴片可调电阻器两端的焊点处,观察万用表显示的数值,然后记录测量值,这里为27.8,如图4所示。

6、将红、黑表笔呼唤位置,在此测量,记录第二次测量的值,这时所得的测量值为27.9。(测量2次的目的是为了排除外电路中的元器件对待测电阻阻值的影响)

7、比较两次测量的阻值,取较大的作为参考值。然后与贴片电阻器的标称阻值进行比较(检测的贴片电阻器的标称阻值为33Ω),由于27.9Ω与33Ω比较接近,因此可以判定该贴片可调电阻器正常。

在操作第五步和第六步时应注意,万用表所设置的量程要尽量与贴片可调电阻器标称阻值近似,如果是使用数字万用表,测量标称阻值为100Ω的贴片可调电阻器。所以好使用200量程;若带测量贴片电阻的标称阻值为60kΩ,则需要选择200k的量程。总之,所选量程与待测电阻阻值尽量相对应,这样才能保证测量的准确性。

如果使用指针万用表进行检测,则在量程设置好后,还需进行调零校正。将将两表笔相接,然后调整表盘下方的调零旋钮,使表针指在0刻度处即可。

可调电阻器的调节方法

可调电阻器一般由三个引脚片组成,中间的引脚片是调节阻值的,其余的左右两个引脚片之间表示电阻的总阻值。而可调电阻器左边的引脚片相对应对接入电路中的输出端,右边的引脚片相对应对接入电路中的输入端,串接入电路中,此时通电该电阻是处于的阻值,然后根据可调电阻器中间的引脚片作相对应的调节就行。不过注意:一般可调电阻器的往顺时针调节则是增大数值,逆时针调节则减小数值的控制。

可调电阻器使用注意事项

1.存放可调电阻器时,应当密封起来存放,防止电阻收到空气导致内部的元件氧化。

2.通常在可调电阻器焊接时要快速完成焊接,避免电阻受热过长而导致引起阻值的变化。

3.电阻器使用前,应对电阻的阻值进行检测,如有不合格将其剔除掉,避免防止电阻在电路存在隐患。

4.在操作电阻接入电阻时,要确保电阻引脚之间不能有松动等现象,防止因引脚的松动导致造成短路。

5.其次在替换可调电阻器时,只能大阻值的电阻替换,小阻值不能作为替换。否者替换小阻值的电阻会负荷不起,从而烧毁电阻。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次