处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

数字集成电路的类别

数字集成电路的类别
来源:网络整理 时间:2019-06-05

数字集成电路的类别

数字集成电路产品的种类很多,若按电路结构来分,可分成TTL和MOS 两大系列。

TTL 数字集成电路是利用电子和空穴两种载流子导电的,所以又叫做双极性电路。MOS 数字集成电路是只用一种载流子导电的电路,其中用电子导电的称为NMOS 电路;用空穴导电的称为PMOS 电路:如果是用NMOS 及PMOS 复合起来组成的电路,则称为CMOS 电路。

CMOS 数字集成电路与TTL 数字集成电路相比,有许多优点,如工作电掘电压范围宽,静态功耗低,抗干扰能力强,输入阻抗高,成本低,等等。因而, CMOS 数字集成电路得到了广泛的应用。

数字集成电路品种繁多,包括各种门电路、触发器、计数器、编译码器、存储器等数百种器件。数字集成电路产品的系列见表18-27 。

国家标准型号的规定,是完全参照世界上通行的型号制定的。国家标准型号中的个字母“C” 代表中国;第二个字母“T” 代表TTL , “C” 代表CMOS。CT 就是中国的TTL数字集成电路, CC 就是中国的CMOS 数字集成电路。其后的部分与国际通用型号完全一致。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次