处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

如何辨别发光二极管的正负极

如何辨别发光二极管的正负极
来源:网络整理 时间:2019-05-27

LED发光二极管焊接过程中常遇到如何辨别发光二极管的正负极这步特别重要灯亮不亮就看他了。

种查验法从旁边面查验两条引出线在管体内的形状较小的是正极。其次看引脚长短也可以看出来发光二极管的正负极引脚长的为正极短的为负极。

第二种万用表检测法用万用表检测发光二极管时必须运用“R×l0k”档。困为前面咱们曾经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R×lk”及其以下各电阻挠时表内电池仅为1.5V。低于管压降。无论正、反向接入发光二极管都不能够导通也就无法检测。R×1k“档时表内接有9V(或15V)高压电池于管压降所以可以用来检测发光二极管。检测时。将两表笔别离与发光二极管的两条引线相接如表针偏转过半发光二极管中有一发亮光点表明发光二极管是正向接入这时与黑表笔(与表内电池正极相连)相接的是正极与红表笔(与表内电池负极相连)相接的是负极。再将两表笔对调后与发光二极管相接这时为反向接入表针应不动。若是不管正向接入仍是反向接入表针都偏转到头或都不动则该发光二极管已损坏。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次