处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

瞬变抑制二极管特性及主要参数

瞬变抑制二极管特性及主要参数
来源:网络整理 时间:2019-05-24

瞬变电压抑制二极管简称TVS管。是一种高性能的保护器件,当TVS二极管承受高瞬态能量冲击,它能以微秒的速度吸收浪涌电流。电压。保护电器设备。TVS管体积小。反应时间快等特点。在防雷击。防过压。防静电。抗干扰的家用电器。仪器仪表。通讯设备。计算机。安防。卫星导行等设备中广泛使用。

瞬变抑制二极管的主要参数

1、 击穿电压V(BR)

器件在发生击穿的区域内, 在规定的试验电流I(BR) 下, 测得器件两端的电压称为击穿电压,在此区域内, 二极管成为低阻抗的通路。

2、 反向脉冲峰值电流IPP

在反向工作时, 在规定的脉冲条件下, 器件允许通过的脉冲峰值电流。 IPP 与箝位电压Vc(MAX) 的乘积, 就是瞬态脉冲功率的值。 使用时应正确选取瞬变抑制二极管, 使额定瞬态脉冲功率PPR 大于被保护器件或线路可能出现的瞬态浪涌功率。

3、 反向工作电压VRWM(或变位电压)

器件反向工作时, 在规定的 IR 下, 器件两端的电压值称为反向工作电压VRWM。 通常 VRWM =(0. 8~0. 9) V (BR) 。 在这个电压下, 器件的功率消耗很小。

4、 箝位电压Vc(max )

在脉冲峰值电流Ipp 作用下器件两端的电压值称为箝位电压。 使用时, 应使 Vc(max ) 不高于被保护器件的允许安全电压。 箝位电压与击穿电压之比称为箝为系数。

5、 反向脉冲峰值功率PPR

瞬变抑制二极管 的 PPR 取决于脉冲峰值电流IPP 和箝位电压Vc(max ) , 除此以外, 还和脉冲波形、脉冲时间及环境温度有关。

6、 电容CPP

瞬变抑制二极管 的电容由硅片的面积和偏置电压来决定, 电容在零偏情况下, 随偏置电压的增加, 该电容值呈下降趋势。 电容的大小会影响 瞬变抑制二极管 器件的响应时间。

7、 漏电流IR

当反向工作电压施加到瞬变抑制二极管 上时, 瞬变抑制二极管 管有一个漏电流IR, 当瞬变抑制二极管 用于高阻抗电路时,这个漏电流是一个重要的参数。

瞬变抑制二极管特点

1、 将TVS二极管加在信号及电源线上,能防止微处理器或单片机因瞬间的脉冲,如静电放电效应、交流电源之浪涌及开关电源的噪音所导致的失灵。

2、 静电放电效应能释放超过10000V、60A以上的脉冲,并能持续10ms;而一般的TTL器件,遇到超过30ms的10V脉冲时,便会导至损坏。利用TVS二极管,可有效吸收会造成器件损坏的脉冲,并能消除由总线之间开关所引起的干扰(Crosstalk)。

3、 将TVS二极管放置在信号线及接地间,能避免数据及控制总线受到不必要的噪音影响。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次