处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

贴片二极管正负极标识怎么看

贴片二极管正负极标识怎么看
来源:网络整理 时间:2019-05-23

贴片二极管在使用的过程中需要注意二极管的正负极,一旦放正负极放反了,可能做好的样板或者产品不工作,要是用于整流的二极管,还会因为正负极错误导致烧毁整个样板或者产品,后果很严重,为了不出现这样的后果,就必须了解如何查看贴片二极管正负极标识!

先上通用贴片二极管的实物识别图:

上图红色区域有4根横线的这边就属于负极,另一头则为正;不同贴片二极管生产厂家也存在不同的标识,上图是横线,也有是两根横线的,也有是白色长方块的。但是不管什么标识,总结一条:负极这边有明显的标识,而正极没有任何识别丝印。

除了通过标识区分贴片二极管还有一种方式可以更准确的区分正负极,那就是使用万用表来区分贴片二极管正负极:

万用表现在有指针和数字万用表之分,随着电子技术的进步,现在很少用到指针万用表了,所以就说数字万用表如何测试:

万用表调整到二极管档位,把表笔放在贴片二极管的两边,然后看显示屏幕的数值,如图所示:

1、屏幕显示是1.,就是阻值无穷大,那黑色表笔这边就是负极,红色表笔这边就是正极;

2、屏幕显示是。600左右,是有数值的,同时万用表会发出滴~~~的声响,那红色表笔这边就是说负极,黑色表笔这边就是正极;

3、当然还有第三种情况,那就是不管怎么放置表笔,屏幕显数值接近于0,并且万用表都发出声响,这说明这颗贴片二极管已经被击穿了,坏掉了,不能再使用了。

通过以上对贴片二极管正负极的区分方法,我们可以了解到通过查看贴片二极管的外部标识区分也有弊端,好的办法还是采用万用表来测试区分。那要是批量做产品,那肯定不可能每个贴片二极管都测试一次吧!要避免这个问题,采购在采购贴片二极管物料的时候就要注意选择高品质、从事贴片二极管生产时间长的厂家。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次