处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

二极管分类及用途

二极管分类及用途
来源:网络整理 时间:2019-05-16

什么是二极管

它是一种能够单向传导电流的电子器件。一种具有两个电极的装置,只允许电流由单一方向流过,许多的使用是应用其整流的功能。二极管又称晶体二极管,简称二极管(diode),电路中常用“D”加数字表示。在半导体二极管内部有一个pn结两个引线端子,这种电子器件按照外加电压的方向,具备单向电流的转导性。

二极管的分类

1、按照所用的半导体材料,可分为锗二极管(Ge管)和硅二极管(Si管)。

2、根据其不同用途,可分为检波二极管、整流二极管、稳压二极管、开关二极管、隔离二极管、肖特基二极管、发光二极管、硅功率开关二极管、旋转二极管等。

3、按照管芯结构,又可分为点接触型二极管、面接触型二极管及平面型二极管。

1) 整流二极管

将交流电源整流成为直流电流的二极管叫作整流二极管。

2)检波二极管

检波二极管是用于把迭加在高频载波上的低频信号检出来的器件,它具有较高的检波效率和良好的频率特性。

3)开关二极管

在脉冲数字电路中,用于接通和关断电路的二极管叫开关二极管,它的特点是反向恢复时间短,能满足高频和超高频应用的需要。

4) 稳压二极管

稳压二极管是由硅材料制成的面结合型晶体二极管,它是利用PN结反向击穿时的电压基本上不随电流的变化而变化的特点,来达到稳压的目的,因为它能在电路中起稳压作用,故称为、稳压二极管(简称稳压管)。

5)变容二极管

变容二极管是利用 PN结的电容随外加偏压而变化这一特性制成的非线性电容元件,被广泛地用于参量放大器,电子调谐及倍频器等微波电路中。

6))瞬态电压抑制器TVS

一种固态二极管,专门用于ESD 保护。TVS 二极管是和被保护电路并联的,当瞬态电压超过电路的正常工作电压时,二极管发生雪崩,为瞬态电流提供通路,使内部电路免遭超额电压的击穿。

7)发光二极管

用磷化镓、磷砷化镓材料制成,体积小,正向驱动发光。工作电压低,工作电流小,发光均匀、寿命长、可发红、黄、绿单色光。

8)肖特基二极管

基本原理是:在金属(例如铅)和半导体(N型硅片)的接触面上,用已形成的肖特基来阻挡反向电压。肖特基与PN结的整流作用原理有根本性的差异。其耐压程度只有40V左右。其特长是:开关速度非常快:反向恢复时间trr特别地短。因此,能制作开关二极和低压大电流整流二极管。

二极管的主要性能参数

1、整流电流,是指二极管长期连续工作时允许通过的正向电流值。

2、反向工作电压,加在二极管两端的反向电压高到一定值时,会将管子击穿,失去单向导电能力。为了保证使用安全,规定了反向工作电压值。例如, IN4007反向耐压为1000V。

3、反向电流,反向电流是指二极管在规定的温度和反向电压作用下,流过二极管的反向电流。反向电流越小,管子的单方向导电性能越好。

常见的二极管及用途

1、稳压二极管

稳压二极管,有时候又叫齐纳二极管。原理是是利用pn结反向击穿状态,电流在很大范围内变化但是电压却基本维持不变。稳压二极管是以击穿电压来分等级的,如果想要获得较高的电压可以串联使用,这一可以得到更高的输出恒定电压。例如1N4620稳压3.3V、1N4625稳压5.1V等,功率在从200mW到100W不等。

2、发光二极管

利用含镓(Ga)、砷(As)、磷(P)等化合物制成。砷化镓二极管发红光,碳化硅二极管发黄光等。这种二极管正向驱动,工作电压低,电流也比较小,特别是是对于贴片型的,寿命长、可各种各样的颜色的光,广泛用于广告牌以及数码屏显示以及其他需要发光的场合。

3、检波用二极管

检波就是从输入信号中取出调制信号,以整流电流的大小,一般是100mA为分界点通常把输出电流小于100mA的叫检波。检波用二极管通常用半导体收音机、电视机等小信号电路当中。

4、肖特基二极管

肖特基二极管是一种低功耗、超高速的二极管。它的主要特点 是反向恢复时间极短,小可以到达几nS,而且它的正向导通压降仅0.4V左右。普遍用于用于大电流整流二极管、续流二极管、保护二极管场合。有些开关电源需要用到肖特基二极管。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次