处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

水泥电阻的用途有哪些

水泥电阻的用途有哪些
来源:网络整理 时间:2019-04-26

首先了解一下水泥电阻的外观与结构,如下图所示。

这些水泥电阻器常用的型号包括RX27-1、RX27-1V、RX27-3(A、B、C)、RⅩ27-4等。其中RX27-1型的功率范围是2~15W,阻值范围是0.1Ω~2200Ω;RX27-3型的功率范围是5w~15W,阻值范围是0.1Ω~2700Ω;RX27-4型的电阻功率范围是10~40w,电阻值范围是0.1Ω~4300Ω。

水泥电阻器具有外形尺寸较大、防潮、耐热、放震动及良好的自身散热和低价格等等特性,它广泛的应用于计算机的开关电源、各种电源适配器、音响功放机、音响的分频器、工业仪表、汽车电路等等设备中。

另外,根据GB/T2691规定,水泥电阻的标注如下;5W2R2J→5W表示电阻功率为5W,2R2→表示电阻的阻值为2.2Ω,J→表示电阻值的允许偏差为±5%;7WR1F→7W表示电阻的功率为7W,R1→表示该电阻的阻值为0.1Ω,F→表示电阻值的允许偏差为±1%。

水泥电阻是将镍铬电阻丝或康铜电阻丝,绕在无碱性耐热陶瓷片上,中间用玻璃纤维填充,外面用陶瓷壳体封装而制成。水泥电阻器其实不是采用水泥,而是耐温的耐火泥或者说是耐温的陶瓷。

水泥电阻它是属于线绕电阻器的一种,由于它的特殊结构,故它的功率较大,它能够允许在较高的电压下工作,和允许通过较大的工作电流,所以水泥电阻与其他电阻的作用和功能一样,常用它在电路中限制电流,分压取样。

值得注意的是,水泥电阻由于它的功率大和电阻值小,并且长期工作在大电流、高电压的状态中,故其它的损坏率较高。如果损坏后,即可采用同型号的水泥电阻进行替换,也可以选用同阻值的电阻丝,缠绕在损坏的水泥电阻器上,临时工作,等待有时间购买新的水泥电阻器来替换它。

水泥电阻器的检测方法与其他电阻器的检测方法一样,都是使用万用表的欧姆挡来测量其它的电阻值,观察测量阻值与水泥电阻器上标称阻值是否一致;若测量阻值为无穷大∞,则说明水泥电阻器已经被烧坏或开路。水泥电阻器被烧坏的主要原因在于它自身的功率大、电阻值小,在其内部通过的电流较大时产生的烧毁故障率较高。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次