处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

高压绝缘电阻测试仪

高压绝缘电阻测试仪
来源:网络整理 时间:2019-04-23

高压绝缘电阻测试仪,英文名称:High Voltage Insulation Resistance Tester。该仪器适用于测量各种变压器、电机、电缆、开关、电器设备及绝缘材料的绝缘电阻。

高压绝缘电阻测试仪俗称兆欧表,或称摇表、高阻计、绝缘电阻测试仪等。绝缘电阻表是大量使用于电力网站和用电设备绝缘电阻的检测仪表,对保证产品质量和运行中的人身及设备安全具有重要意义,电器产品的绝缘性能是评价其绝缘好坏的重要标志之一,它通过绝缘电阻反映出来。

特点

适于在各种电气设备的保养、维修、试验及检定中作绝缘测试。 绝缘阻值分度线均匀清晰、便于准确读数。 操作简捷,携带方便。 低耗电,用8×1.5V(AA,R6)电池供电,使用时间长。 具有电池容量检查功能。 有单电压机型和双电压机型,额定电压、量程合理配置成多种规格,适用面广。 采用先进数字处理技术,容量大、抗干扰能力强,能满足高压、高阻、大容量负载测试的要求,示值准确、稳定、可靠。 具有防震、防潮、防尘结构,适应恶劣工作环境。 保护功能完善,能承受短路和被测电容残余电压冲击。

产品结构

高压绝缘电阻测试仪主要由三部分组成。

是直流高压发生器,用以产生一直流高压。

第二是测量回路。

第三是显示。

(1)直流高压发生器

测量绝缘电阻必须在测量端施加一高压,此高压值在绝缘电阻表国标中规定为50V、100V、250V、500V、1000V、2500V、5000V…

直流高压的产生一般有三种方法。种手摇发电机式。 目前我国生产的兆欧表约80%是采用这种方法(摇表名称来源)。第二种是通过市电变压器升压,整流得到直流高压。一般市电式兆欧表采用的方法。第三种是利 用晶体管振荡式或专用脉宽调制电路来产生直流高压,一般电池式和市电式的绝缘电阻表采用的方法。

(2)测量回路

在前面讲的摇表(兆欧表)中测量回路和显示部分的合二 为一的。它是有一个流比计表头来完成的,这个表头中有两个夹角为60°(左右)的线圈组成,其中一个线圈是并在电压两端的,另一线圈是串在测量回路中的。 表头指针的偏转角度决定于两个线圈中的电流比,不同的偏转角度代表不同的阻值,测量阻值越小串在测量回路中的线圈电流就越大,那么指针偏转的角度越大。另 一个方法是用线性电流表作为测量和显示。前面用到的流比计表头中由于线圈中的磁场是非均匀的,当指针在无穷大处,电流线圈正好在磁通密度强的地方,所以尽管 被测电阻很大,流过电流线圈电流很少,此时线圈的偏转角度会较大。当被测电阻较小或为0时,流过电流线圈的电流较大,线圈已偏转到磁通密度较小的地方,由 此引起的偏转角度也不会很大。这样就达到了非线性的矫正。一般兆欧表表头的阻值显示需要跨几个数量级。但当用线性电流表头直接串入测量回路中就不行了,在 高阻值时的刻度全部挤在一起,无法分辨,为了也要达到非线性矫正就必须在测量回路中加入非线性元件。从而达到在小电阻值时产生分流作用。在高电阻时不产生 分流,从而使阻值显示达到几个数量级。随着电子技术及计算机技术的发展,数显表逐步取代指针式仪表。

绝缘电阻数字化测量技术也得到了发展,其中压比计电路就是其中一个较好测量电路,压比计电路是由电压桥路和测量桥路组成。这两个桥路输出的信号分别通过A/D转换再通过单片转换成数字值显示。

测试的作用

通过测试系统中不同组件的绝缘电阻(变压器、开关装置、导线、马达),技术员就可以隔离并修复发生故障的部件。

技术员利用测试来检验导线和地或者相邻导线之间的高绝缘电阻。两个常见的例子就是测试马达绕组和马达底座之间的绝缘,以及检查相导体和搭铁线/机笼之间的电阻。

在给系统加电之前,利用绝缘测试验证它是健全的,能够改善系统的性能;绝缘测试能够发现制造工艺问题和设备缺陷,而这些问题在设备发生故障之前一般是发现不了的。在欧盟,该项测试是强制性的,即使对小的民用系统也是如此。

1.转动波段开关在任意一电压档,此时电源接通。

2.在选择测试编号状态下,可按动设置键(12)进入查询测试结果状态。

3.按动上下键(12)来增加和减少测试结果的编号。(相应的编号反黑)。

4.选择好编号后,按动测试键(10)可进入该编号的测试结果,按动上下键(12)可查询该编号测试结果(当前阻值、15秒阻值、60秒阻值、10分钟阻值、吸收比、极化指数)。

5.查询完毕,按动设置键(12)返回准备测试状态。

6.如需查询再次查询可再次按动设置键(12)。

注意事项

在测量电阻前,待测电路必须完全放电,并且与电源电路完全隔离。

如果测试笔或电源适配器破损需要更换电,必须换上同样型号和相同电气规格的测试笔和电源适配器。

电池指示器批示电能耗尽时,不要使用仪器。若长时间不使用仪器,请将电池取出后存放。

不要在高温、高湿、易燃、易爆和强电磁场环境中存放或者使用本仪器。

请使用湿布或者清洁剂来清洗仪器外壳,请勿使用磨擦物或溶剂。

仪器潮湿时,请先干燥后存放。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15973次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14166次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9188次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次