处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

可调电阻器的接线方法

可调电阻器的接线方法
来源:网络整理 时间:2019-04-19

什么是可调电阻

可调电阻也叫可变电阻,其英文为Rheostat,可调电阻是电阻的一类,可调电阻的电阻值的大小可以人为调节,以满足电路的需要。

可调电阻按照电阻值的大小、调节的范围、调节形式、制作工艺、制作材料、体积大小等等可分为许多不同的型号和类型,分为:电子元器件可调电阻,瓷盘可调电阻,贴片可调电阻,线绕可调电阻等等。

可调电阻的标称值是标准可以调整到的电阻阻值,理论上,可调电阻的阻值可以调整到0与标称值以内的任意值上,但因为实际结构与设计精度要求等原因,往往不容易100%达到“任意”要求,只是“基本上”做到在允许的范围内调节,从而来改变阻值。

基本原理

常见的可调电阻主要是通过改变电阻接入电路的长度来改变阻值,对于对温度较敏感的电阻也可通过改变温度来达到改变阻值的目的,这叫热敏电阻;还有对光敏感的电阻,通过改变光照强度来达到改变阻值的目的,这叫光敏电阻;除此之外还有压敏电阻、气敏电阻等。

器件作用

可以逐渐地改变和它串联的用电器中的电流,也可以逐渐地改变和它串联的用电器的电压,还可以起到保护用电器的作用。在实验中,它还起到获取多组数值的作用。可变电阻器由于结构和使用的原因,故障发生率明显高于普通电阻器。可变电阻器通常用于小信号电路中,在电子管放大器等少数场合也使用大信号可变电阻器。

常见的可调电阻具体怎么接,这是我们在工作过程中应该注意的细节,要知道其接法就必须了解可调电阻的原理是什么,这样在连接的过程中才能够更加准确。在对于可调电阻的连接过程中还要对影响可调电阻阴值的主要因素做以透彻的分析,因为连接的时候需要对电路中数值进行清新的了解与掌握,这样才不会导致可调电阻在使用过程中发生不必要的故障。我们今天就可调电阻的接法进行简单的讲述,具体内容如下:

可调电阻具体是怎样接线的?

有两种接法:变阻式和调压式。

前者是一固定点接0位,另一固定点接在电压上,这样0位固定点和活动头之间就可以输出可调电压了;

后者是一固定点和活动头短接,这样两个固定点之间就成为一个可以改变的电阻了。

可调电阻三个引脚怎么接?

两边的接脚是固定的阻值中间的是滑动接点,所以可以在0K-nK之间进行变动,依据电路的要求分别接入就可以。

三脚可调电阻两边两只脚就是电阻的两端,中间一只脚是活动接确点,测两边两只脚,就是整个电阻的值,中间脚和任一边脚的阻值,则要看旋转的角度而定。如有一只50K的电位器,测两边两只脚,其电阻值就是50K,测中间脚和任一边脚的电阻值,则要看旋柄的位置,如旋到中间位,则中间脚和任一边脚都是25K,继续旋动则阻值也起变化,如变小,那另一边就变大。

电位器的接法图

电位器的接法是个比较简单且入门级的问题,因此废话不说,直接上干货!

电位器的接法

电位器有3个脚 ,1脚接地, 2脚接输出, 3脚接信号输入!1脚3脚一样可以不区分!!

一般的电位器,中间的是动片,所以测量电阻的话,接1、3脚,测的是总电阻,动片动不动,阻值都不会变;

接1、2,阻值会从顺时针方向变大(动片动的话);

接2、3就是反的!

双联电位器的接法

6个脚叫双联电位器,就是2个单联做在一起了!

8脚电位器

8脚电位器应该是带了一个开关,一般在汽车音响上用的教多。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次