处理中...

首页 > 资料大全 > 解决方案 >

电阻箱读数方法及工作原理特点

电阻箱读数方法及工作原理特点
来源:网络整理 时间:2019-04-17

电阻箱使用时,把两个接线柱接入电路(两接线柱不分正负极),调节旋盘就能得到0~××××××欧(通常为9999.9欧)之间的任意阻值。(通常顺时针方向转动旋盘)各旋盘对应的指示点的示数乘以面盘上标出的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。

1、电阻箱读数方法

各旋盘对应的指示点的示数乘以面板上标记的倍数,然后加在一起,就是接入电路的阻值。[1] 。表示接入电路的电阻值是1欧姆+2欧姆=3欧姆。它的面板上有两个接线柱,还有几个旋钮,旋钮旁分别标有倍率×1、×10、×100、×1000的字样,旋钮的周围标有0——9共十个数字。使用时面板上的标志(白点)指着的数值再乘以旋钮旁所标的倍率,就是这个旋钮下面连入电路的电阻值。图中所示的这个电阻箱可以组成0——9999欧姆范围内的各种整数的电阻值,供实验时使用,如图所示的情况,这时的电阻值为2408欧姆。

2、电阻箱的工作原理

阻箱中有很多阻值不同的标准电阻,如果电阻箱的小阻值除“0”外为1欧,则电阻箱内的小电阻为1欧;1到10欧可以由一个1欧、两个2欧和一个5欧的电阻由选择旋钮组合(选择串联)而成。同理,10到100欧档由一个10欧、两个20欧和一个50欧电阻由旋钮组成。

3、电阻箱的特点

电阻箱 一种箱式电阻器。由若干个不同阻值的定值电阻,按一定的方式连接而成。电阻箱中的定值电阻一般用康铜和锰铜丝绕制,使电阻值基本不随温度变化。实验室用的电阻箱有插头式和开关式(又叫筒式)两种。

电阻箱是实验室进行电学测量的重要仪器,应用电阻箱可提高读数的精确度。使用电阻箱时要特别注意通过电阻的电流不能超过允许的数值。

功率电力负载电阻柜 Power Chambers、Braking、Load Banks RNW 系列(放电负载柜、老化电阻箱),有各种样式大功率负载柜,有阻性、有感性、有无感性、有容性等各种负载柜,结构设计紧凑,体积小,柜体造形美观大方。于额定功率下可连续运行,有户内型与户外型,有自然冷却和强迫风冷两种,采用低噪声节能风机,尚有负载与控制集身于一体的负载控制柜,多路分档电阻通过开关转换、减少重新接线,标志清楚齐全,便于操作。

特点:

1、高韧性,在温度剧烈变化的运行条件下,仍保持良好的韧性,不易断裂。

2、散热设计,柜体结构具有的冷却气流通路,消除了局部高温点和易灼烧点。

3、类型齐全,按照通流能力的大小,有带状、波纹绕线型、平滑绕线型等多种电阻元件类型。

4、电阻元件模块化,通过串、并联的方法,可以任意组合,以适应电压、阻值等各种参数的要求,替换方便。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

热门推荐

更多 >
ESP32-S3 2022-03-16
RG200U 2022-03-16
USR-C322 2022-03-16

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22192次
2 1N4001 0.19MB 18106次
3 DAC1220E 0.95MB 16429次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15974次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14167次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11842次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9412次
8 DS1337U+ 0.28MB 9192次
9 DMP2008UFG-7 0.24MB 9189次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 9104次