处理中...

首页 > 资料大全 > 企业资讯 >

表面电阻率基础知识

表面电阻率基础知识
来源:网络整理 时间:2019-04-11

表面电阻率是指表示物体表面形成的使电荷移动或电流流动难易程度的物理量。在固体材料平面上放两个长为L、距离为d的平行电极,则两电极间的材料表面电阻Rs与d成正比,与L成反比,可用下式表达Rs=ρs×d/L

式中的比例系数ρs称作表面电阻率,它与材料的表面性质有关,并随周围气体介质的温度、相对湿度等因素有很大变化,单位用Ω(欧)表示。

表面电阻率测试

混凝土表面电阻率通常采用四电极法进行测试。四电极法又称为温纳法,由弗兰克·温纳于1915年发明。该方法采用4根等距排列的探头贴合混凝土表面进行测试,外侧2根探头提供交流电压并测得回路电流值大小,内侧2根探头的作用则是测试其间电压,根据下式即可得出混凝土的表面电阻率ρ。

ρ=2πaU/I

式中:a——探头间距,cm;

U——内侧探头间电势差,V;

I——外侧探头间电流,A。

采用直流电测试混凝土的表面电阻率,由于极化、电容性阻抗等效应的影响,测试数据的重复性往往较差且测试结果误差较大。

四电极法采用交流电作为电源,通过4个电极的巧妙布置,极大弱化了极化等因素的影响,已成为混凝土表面电阻率测试方法之一。目前,已有学者将此方法应用于混凝土养护效果评价、抗压强度预测和耐久性评价等方面。由于缺少相应的标准规范,应用此测试方法时所设定的测试条件及参数不尽一致,导致试验结果莫衷一是。

云汉芯城被列入“全国供应链创新与应用试点企业”,是中国B2B百强企业,中国元器件分销30强,电子元器件采购网企业,国内IC交易网知名品牌,一站满足您的电子元器件采购需求!

(免责声明:素材来自网络,由云汉芯城小编搜集网络资料编辑整理,如有问题请联系处理!)

资料浏览排行榜

更多 >
商品名称 大小 浏览量
1 EPCS128SI16N 0.94MB 22004次
2 1N4001 0.19MB 17872次
3 DAC1220E 0.95MB 15870次
4 EP1C6Q240I7N 2.47MB 15826次
5 GRM32RR71H105... 0.10MB 14009次
6 DR127-3R3-R 0.72MB 11686次
7 DMG2305UX-7 0.40MB 9284次
8 DMP2008UFG-7 0.24MB 9072次
9 DS1337U+ 0.28MB 9068次
10 DX4R105JJCR18... 0.26MB 8986次